This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:定制内插器:基于 RAM 的混合流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059661/pcm5142-custom-interpolator-ram-based-hybrid-flow

器件型号:PCM5142
主题中讨论的其他器件: PCM5242

您好!  

我将开始对 PCM5142上的定制滤波器进行实验。  

数据表显示:

"8.3.4.2插值滤波器 PCM514x 提供4种类型的插值滤波器、可通过写入第0页的寄存器43 D (4:0)进行选择。 通过选择 Program 31并将指令和系数下载到器件、可以实现其他基于 RAM 的混合流。"

但 PurePath (2.1适用于 PCM5242)没有定制 FIR 滤波器的设置。  

请告诉我如何开始探索自定义内插滤波器。  

在我的应用中、我有通过 I2C 访问 PCM5142的自定义 C 代码。 将数据结构的内容直接写入 DAC 是非常简单的。 但是、将 PurePath 实时连接到 DAC 将会更加棘手。  

此致、  

Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我必须 咨询我的团队,看看谁是 最好的人,我 可能需要把机票转移到另一组。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash、  

    我渴望开始将我的 Matlab 代码注入我的 PCM5142板。 如有必要、通过.h 文件。 我有很多用于内插的传统 FPGA 滤波器代码。 看到其中有多少会在 PCM5142中飞行、这将非常有趣。  

    顺便说一下、PurePath 2.1是否是 PCM5142 (可能还有 PCM5242)的正确版本?

    此致、  

    Børge μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 已将 您的问题转交给可以回答此问题的团队。 我 会告诉您他们说些什么。

    PurePath 2.1 也适用于 PCM5x42。

    Arash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Borge 您好,我想告诉您,我们通常不支持自定义插值滤波器,也不支持任何自定义 PPS 组件开发。 定制内插滤波器需要更新系数和指令。 客户没有用于构建定制组件的工具。 当我们过去分发 PPS IDE 时、它受到支持。但我们已经停止了很多 年了。

    如果是商业案例、请告诉我、我可以与团队进行更多跟进、因为 必须编写新的 miniDSP 程序以匹配定制内插器系数。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、  

    我当然有这方面的商业案例。 我们如何切换到专用渠道进行讨论? 我的电子邮件地址是 borge@henryaudio.com

    我很高兴在各种产品中使用 PCM5142和 PCM5242。 它们将部分用于更新使用 PCM1704并在 FPGA 中进行自定义插值的设计。 该 DAC 使用我自己的拉普拉斯到 Z 转换转换来实现有限持续时间 FIR 滤波。 这是我渴望移植到更新的处理模型和 DAC 的东西

    我熟悉一些模糊的低级编程方法(摩托罗拉56k 汇编仅举一个例子)、如果您允许我访问工具和文档、不会影响您的支持渠道。  

    此致、  

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Borge。 我将在此处关闭帖子并通过电子邮件继续。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、  

    您可以通过电子邮件联系我吗? 如果您已经向我发送了一封电子邮件、请告诉我。  

    我想介绍三个具体的业务案例、这些案例将从我们对 PCM5142编程的深入了解中受益匪浅。  

    我们的采购决策即将到来、分销商的库存不断减少。

    此致、  

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、  

    您可以通过电子邮件联系我吗? 如果您已经向我发送了一封电子邮件、请告诉我。  

    我想介绍三个具体的业务案例、这些案例将从我们对 PCM5142编程的深入了解中受益匪浅。  

    我们的采购决策即将到来、分销商的库存不断减少。

    此致、  

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borge、请查看您的电子邮件。

    谢谢。

    Arash