This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2:关断时的瞬态电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059490/tpa2008d2-transient-current-when-shutdown

器件型号:TPA2008D2

尊敬的 专家:

我的客户正在评估 TPA2008D2、在关机时遇到意外的蜂鸣声。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

当设备关闭时,扬声器发出哔声。

听起来与噼啪噪声不同。

它往往会在启动器件后立即发生。 在加电 TPA2008D2PWP 后的一段时间后、不会发生这种情况。

此时、当器件关断时、电流消耗增加、LDO 电压降至4.5V 以下。

TPA2008D2在关断时会产生多大的瞬态电流?

e2e.ti.com/.../Block-Diagram.pptx

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    您能否在瞬态期间获取输出的示波器捕获? 还是记录?

    您是否还可以澄清以下几点:

    • 是否只有在通电后才会发出声音? 之后或断电期间从未发生过这种情况?
    • 蜂鸣音是重复的还是单声?
    • 关断时电流消耗会增加? 是短期内还是持续增加消费?
    • 关断模式下的电流消耗是否大于工作模式?
    • 您还可以尝试将放大器与其输入断开吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的答复。

    我发送我现在拥有的信息。

    • 是否只有在通电后才会发出声音? 之后或断电期间从未发生过这种情况?

    >这是断电的情况。

    • 蜂鸣音是重复的还是单声?

    在关断信号输入之后、噪声发生了120ms。

    • 关断时电流消耗会增加? 是短期内还是持续增加消费?

    >由于 LDO 的输出电压在关断时下降,在正常和异常情况下电流消耗似乎瞬间增加。
    当产生噪声时、LDO 的输出电压不会恢复并保持低电平、因此我们相信电流消耗将保持高电平。

    • 关断模式下的电流消耗是否大于工作模式?

    >我没有任何信息。 我将确认客户。

    • 您还可以尝试将放大器与其输入断开吗?

    >我将确认客户。

    客户希望离线通信。

    所以、您能否发送友谊请求或电子邮件地址。  

    然后、我将发送波形和其他波形。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我已向您发送友谊请求。 让我们跟进私人消息中的任何共享文件。

    关断后120ms 似乎相当长、您可以在这段时间内检查放大器的输入吗? 关断后是否有可能有信号进入输入端? 理想情况下、我们应隔离放大器、以诊断它是由输入导致的、还是由电源或其他源引起的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复并发送一艘朋友的船只。

    我将在获得客户批准后立即发送数据。

    请稍等片刻。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    没问题、请在您可以的时候分享。 我们将等待数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    感谢您的回复。

    我可以获得客户的批准。

    我发送了一封私人邮件。

    请您看一下并提供建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我将检查您的消息、并尽快提供进一步的反馈、

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师