This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 THD+N 在中频带音频范围内上升?

Guru**** 2542080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060291/why-thd-n-goes-up-at-mid-band-audio-frequency-range

主题中讨论的其他器件:TAS5825M

大家好、

我有一个基本问题。 为什么 THD+N 在1K 到10K 频带时上升、在上部10K 频带时又恢复到低电平? 我假设谐波导致了这 种现象。 对吗?

谢谢!

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您能否指定此图所涉及的器件?

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢您的回复。

    我从 TAS5825M 数据表中获取了该数字。 但似乎每个 MPAA 器件都具有相似的特性。

    BR、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    好的、我将把您转至正确的论坛(中等功率音频) MPA、以前是 MPAA、因为这是 LPA 论坛

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

       当我们测试此 THD 图时、数字采样率和 PWM 频率都是固定的。 根据数字处理理论以及 PWM 理论、如果输出频率更接近采样或 PWM 频率、则会出现更多失真。 因此、当频率上升时、THD 会更高。 但当频率高于6.67KHz 时、第三谐波将超过20kHz、即音频范围。 我们在20kHz 时使用额外的低通滤波器来消除超出音频范围的噪声、这是测试音频放大器的标准方法。 您会看到、当频率高于6.67KHz 时、THD 会再次变小、这是因为滤波器生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    让我们将其脱机、让 Shadow 为您提供有关这方面的培训。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢迪伦和影子!