大家好、
我有一个基本问题。 为什么 THD+N 在1K 到10K 频带时上升、在上部10K 频带时又恢复到低电平? 我假设谐波导致了这 种现象。 对吗?

谢谢!
Jay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jay
当我们测试此 THD 图时、数字采样率和 PWM 频率都是固定的。 根据数字处理理论以及 PWM 理论、如果输出频率更接近采样或 PWM 频率、则会出现更多失真。 因此、当频率上升时、THD 会更高。 但当频率高于6.67KHz 时、第三谐波将超过20kHz、即音频范围。 我们在20kHz 时使用额外的低通滤波器来消除超出音频范围的噪声、这是测试音频放大器的标准方法。 您会看到、当频率高于6.67KHz 时、THD 会再次变小、这是因为滤波器生效。