This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:共享 TDM 线路的双路 ADC#39 -断电?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060564/pcm1865-dual-adc-s-sharing-the-tdm-line---power-down

器件型号:PCM1865
主题中讨论的其他器件:PCM1862

您好!

数据表中提到了2个 PCM186x 芯片的双 TDM 模式。

我有一个 DSP 主器件和2个从 ADC。

1) 1)是否可以通过将 ADC1或 ADC2设置为空闲、睡眠或待机模式来降低功耗、并在另一个 ADC 运行时在该 DOUT 上获得高阻态模式?

2) 2)可以在同一 TDM 线路上设置 PCM1865 (4通道)和 PCM1862 (2通道)? 未使用的帧会发生什么情况?

谢谢!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将接收数据的任何内容解释为两个单独的 TDM 流、并在器件之间切换时降低音频捕获速度

    2.您可以放置在您只需要进行编程的同一 TDM 线路上,以便在两个器件同时打开的情况下,数据在不同的通道/插槽上输出,这将使接收数据的内容可以解释为单个 TDM 流

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卡森

    感谢您的回答。 我有一个小的1)跟进、因为情况不太明显。

    我控制接收 DSP 设置、因此我已经介绍了这一点。

    如果 DOUT 处于高阻抗模式、则不会在数据表中显示该状态。  

    DOUT 是否可以为高阻态、即使我将其置于最低功耗待机模式? 还是 DOUT 电路在此状态下未通电、将 DOUT 钳位到0V?

    您是否有更详细的数据表对此进行了说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是如果 DOUT 的输出被静音、并且当您进入低功耗模式时、输出将自动变为静音状态、则 DOUT 将保持为高阻态。

    最棒的

    Carson