This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:EVM SPDIF 连接说明

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060600/tas5805m-evm-spdif-connection-instructions

器件型号:TAS5805M

如果我们仍然需要通过 USB 将 EVM 连接到 PurePath 控制台、那么我们在为 TAS5805MEVM 选择 SPDIF 选项时并不清楚。 这是必需的吗? 如果不是、我们应该手动发送 I2C 配置命令吗? 在原理图中、除了 XMOS USB 芯片、我没有看到任何其他 I2C 主器件。 如果可以、请阐明 SPDIF 连接说明和 I2C 命令源、这将是很好的选择。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    您仍然需要使用 I2C 脚本或 PPC3 GUI 配置 EVM、只需切换 SPDIF 输入的开关即可。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 如果我们只想在单声道 PBTL 模式下配置放大器、我们是否可以参考一个基本脚本? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    您可以使用系统配置为1.0进程流生成它、并删除 EQ 寄存器。 下面是3频带 DRC 和 FIR (1.048K)

    复位
    宽58 00 00
    宽58 7f 00
    W 58 03 02
    宽58 01 11
    W 58 03 02
    D 5.
    宽58 03 00
    宽58 46 11
    W 58 03 02
    宽58 61 0b
    宽58 60 01
    宽58 7d
    宽58 7e ff
    宽58 00 01
    宽58 51 05
    #Register Tuning
    宽58 00 00
    宽58 7f 00
    宽58 02 04
    宽58 30 00
    宽58 4c 30
    宽58 53 00
    宽58 54 00
    W 58 03 03 03
    宽58 78 80

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis。 那是可行的。 我跳过了一些命令、因为它们与复位值匹配。 但是、我注意到您正在写入寄存器0x46、0x7D 和0x7E、它们位于数据 表0和0页中、但它们并未列出。 您能否详细说明一下这些内容的用途以及是否在某个地方有相关文档? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    这些是保留寄存器配置。 这不是已经发布或将发布的内容、因此我们强烈建议您使用 PPC3转储输出脚本进行系统集成。 需要它们来对工艺流程进行编程。

    此致、

    Luis