This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:100W+100W (@8 Ω THD0.05% 20-20kHz)和120W+120W (@4 Ω 非削波

Guru**** 2518420 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060545/tas3251-100w-100w-8ohm-thd0-05-20-20khz-and-120w-120w-4ohm-non-clipping

器件型号:TAS3251

您好!

我是否知道  TAS3251可以支持 I2S 输入以及 100W+100W (@8 Ω THD0.05% 20-20kHz)和120W+120W (@4 Ω 非削波)?

或任何其他合适的解决方案?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    请阅读数据表首页、了解有关4 Ω 输出功率支持能力的信息。

    最大输出功率约为8欧姆、可在数据表 图5中找到。

    迪伦