This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:数字滤波器旁路模式下的差分输出

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5534, PCM1794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059371/pcm1794a-differential-output-in-digital-filter-bypass-mode

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件:NE5534PCM1794

您好、TI!

我使用 外部滤波器模式进行数模转换、并  使用数据表中的 NE5534在电路图中使用 IOUTL 差分对输出。

  以下设置是否适用于 PCM1794?

设置:

BCK 25MHz

  数据24位

WDCK 1MHz

SCK  24MHz 或50MHz

我 使用这些设置是因为我需要 在 us 内将数据馈送到 PCM1794中。   当我使用这些设置时,NE5534的输出始终为-5.8V。  无论数据是什么 、输出始终为-6.3V。

感谢您在这方面的任何帮助。

TQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您能不能说明您的 WDCK 是什么,我们有采样频率(fs 或 LRCK)

    您 可以使用这个简单的公式来计算给定的 BCLK 是否适合 您。

     BLK= 字长(位) x 通道数 x fs x 器件数。

    通常,SCK 是 FS 的倍数,如256F、128F 或……

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    我只想将 PCM1794用于数模转换。 我不知道 采样频率(fs)。

    我的数据 是 24位的、bck 是25MHz、数据传输周期是1us、所以  WDCK 是1MHz。  

    我在数字滤波器旁路模式下使用了 PCM1794、因此 WDCK 为 LRCK。  在这种情况下、   以下设置是否适用于 PCM1794?

    设置:bck 24MHz 或50MHz。  如果没有、请告诉我哪些设置适用于 PCM1794。

    除此之外、我还有另一个问题。   无论数据是什么、NE5534的输出始终为-6.3V。 这是否意味着 PCM1794

    已重置、尚未开始运行?

    感谢您在这方面的任何帮助。

    TQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PCM1794和我们的大多数 音频 DAC 的最大 FS 为200kHz。 进行比较

    数据表  

    采样频率:10kHz 至200kHz。   bck 脉冲周期时间=20n =>  该部件的最大 bck 速率大约为50MHz、

    由此您可以获得50MHz 或25MHz 的 BCLK,但您的1MHz 采样频率与此部件不兼容。  

    另请 参阅 表2。 常见音频采样频率的系统时钟速率、适用于可能的 FS 和 Sys clk。

    解决此问题后,我们可以继续下一个问题,但我认为芯片不能用于此设置。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    感谢您的回复。

    请告诉我、SCK 是否需要使用表2中建议的频率。  如果我的 FS 不在表2中 、例如 FS 为125KHz、

    我可以使用128fs 或192fs 作为 SCK 吗?  

    或者、当表2中的 SCK 为49.152MHz 时、是否可以使用50MHz 而不是 49.152MHz?

    当我在数字滤波器旁路模式下使用 PCM1794时、WDCK 为8X FS。 我的 WDCK 为1MHz。   这是否意味着我的 FS 是125KHz?  

    感谢您在这方面的任何帮助。

    TQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、请注意、 这是音频 DAC、其采样频率在表2中列出了低于200kHz 的可接受范围内。  

    音频 DAC 的 I2S 协议要求 采样频率、例如 44.1K、48K、96、192K 、然后是表中所述 的用于给定采样频率的精确乘法器、以获得 BCLK 和 SCLK。  

    您的数据似乎不是音频数据、我认为您应该 使用非音频 DAC。

    此致、

    Arash