This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:开发工具和功能定制

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3120EVM-U, TLV320AIC3110EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060234/tlv320aic3100-development-tools-and-feature-customization

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3120EVM-UTLV320AIC3110EVM-U

您好!

我希望 为  TLV320AIC3100IRHBR (已在设计中选择并实施)确定最合适的评估套件。

此外、我正在寻找一种方法来利用 ACEV-1A EVM 软件接口和 TLV320AIC3100在我的应用中进行性能调优;需要哪些接口来实现正确通信?

谢谢、

Paul Ferrara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您可以使用  TLV320AIC3120EVM-U、它属于同一器件系列。

    通信通过 I2C 总线到达 DUT。  您的系统可以提供 I2S 接口和 MCLK。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的快速响应;我转向3120、但不确定该器件或 TLV320AIC3110EVM-U 是否最适合。

    我是否能够通过通用 UART-I2C 适配器将 PCB 上的3100连接到 PC 以进行软件定制、或者软件是否需要特定接口/枚举来正确识别通信通道/目标?

    再次感谢您、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    两个 器件都使用相同的 EVM、因此使用它们时不必考虑 AIC3120是与 AIC3100匹配的单声道 D 类。

    GUI 采用 TAS1020B USB 音频器件进行设计、因此您必须将 PC 连接到 EVM 并将 I2C 线路连接到电路板。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常好、感谢您的进一步说明。

    我将使用 AIC3120进行实验、并最终连接到我们的硬件组件。

    再次感谢您、

    Paul