This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:上电序列

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059040/tas5805m-power-on-sequence

器件型号:TAS5805M

尊敬的 TI 团队:

我们的 PVDD 电源没有快速放电路径,但在关闭产品电源后衰减得非常慢(另一个 DVDD 更快地降至 GND),

想知道当 PVDD 电源轨上存在残留电平(>4.5V)时(从上次断电过程开始),TAS5805M 是否仍然可以成功地再次通电?

谢谢、

Mickey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mickey

      器件可能会再次通电、但我们强烈建议不要以这种方式使用它。 在输出 DVDD 的情况下、器件将完全失去对其内部 MOSFET 的控制。 如果 PVDD 电压保持高电平、可能会损坏我们的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    似乎我更愿意在 PVDD 轨上添加快速放电设计。

    此致、

    Mickey