This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:远场语音处理器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058834/tlv320adc5140-far-field-voice-processor

器件型号:TLV320ADC5140

您好!

 TLV320ADC5140与 CS48LV41F 是否相同、是 远场语音处理器?

也适用于麦克风阵列? 它是集成算法吗?

我客户的项目需要支持数字麦克风阵列、两个麦克风。

https://www.cirrus.com/products/cs48lv41f/

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    ADC5140适用于远场语音处理器。 这里有一个视频、其中讨论了使其适用于此应用的 DRE 和 PGA。  https://training.ti.com/far-field-voice-capture-adc

    TLV320ADC5140可支持多达8个数字麦克风。 我不确定客户的确切需求、但我希望这能满足他们的需求。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我的 2~4需要支持 μ m 麦克风阵列、并需要 AEC-NC/Far 场波束形成算法支持。

     您知道吗、TLV320ADC5140还集成了上述 算法? 或者他们需要 自己的算法吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我不确定这些算法是否存在于该器件中。 我将在几天内对此进行研究并发布。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户需要自行实施这些算法。

    ADC5140将只能以高 DNR 执行 ADC 功能-这确实使得 ADC5140适合远场记录、但需要单独实施算法。

    此致、

    Arthur