This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [DPST]零部件建议查询

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059498/dpst-part-recommendation-inquiry

大家好、TI 支持团队

已收到客户的 DPST 产品推荐请求。

如果有一款产品的工作方式与下面的模块类似、请推荐它。

如果没有上述产品、请推荐符合以下条件的产品。

1.音频信号开关

SPST 双通道产品

3.可以同时控制双通道的产品

好好照顾我。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    很乐意帮助您找到此查询的解决方案。 您能否更具体地介绍这种应用、例如传递这些音频信号所需的电源电压和信号电压? 此外、是否应该附加一个方框图? 如果是、我看不到任何东西。

    为了给出一些我在其他音频应用中使用过的建议、我看到了 TS5A23166 或 TS5A21366

    请告诉我、您是否可以在此处提供一些其他信息、以便我们为您的应用提供尽可能最佳的器件。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan

    谢谢。

    我很抱歉。

    缺少定位框图。

    客户提供的规格如下所示。

    -电源范围:典型值3.3V

    -输入范围:0~10V

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    遗憾的是、我们没有满足此标准的开关、尤其是能够支持10V 信号的3.3V 电源。

    请告诉我是否还有任何其他我可以帮助的东西、但我们目前没有一个开关可用于此应用。

    谢谢、

    Bryan