This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:384K 无法正常工作

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059531/tlv320adc3120-384k-unable-to-work-normally

器件型号:TLV320ADC3120

我们使用 从机模式,配合 SA9302芯片组、输入的384K 和352K 采样率存在问题。
我们将输入信号设置为1K 正弦波和3K 正弦波、
只需编写 以下寄存器:
R02 =81
r73 =c0
R74 =c0
R75 =e0
然后、我们得到了像图片一样的以下记录:

ADC3120 192K 采样率的电路工作正常、也适用于以下情况:
SA9302采用 AK5572 384K 采样率进行信号处理、工作正常。
考虑到上述情况、您能否帮助我们检查我们还需要为384K 采样率设置哪个寄存器?
我们使用的 SA9302信号格式应为 IIS 格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    您能告诉我寄存器0x07、0x13 - 0x16的值吗?

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师