This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2:此器件能否使用双轨电源?

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3139D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059544/tpa3139d2-can-this-device-use-dual-rail-power-supply

器件型号:TPA3139D2

各位专家、您好!

我的客户想知道 TPA3139D2将与双轨电源配合使用(这意味着它可以连接一个负电源与 GND 端子)。 客户期望输出基准电压变为0V (GND 电平)。 有可能吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    是的、这是可能的。 因为输出的中间电压为(Vp+Vn)/2。  

    迪伦