This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:读取 A4而不是6C

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624ADDVEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058610/tas5624addvevm-read-a4-not-6c

器件型号:TAS5624ADDVEVM

您好!

我购买 了 TAS5624ADDVEVM 评估板、并根据用户指南进行连接。 运行 GUI 并单击"Connect"按钮时、AMP_RESET LED 熄灭。 当我单击 Read 按钮时、响应为 A4而不是6C。 当电路板连接时、我在两个输出上获得~1.5Vpk-pk 的自动输出。 我可以通过单击 GUI 主页或 PWM 页面上的"关断"复选框来关闭输出、但我无法调整调制指数或任何其他设置。

我计划在 BTL 模式下使用电路板。 我该怎么做才能获得6C 输出并更改设置以控制输出?

此致、
穆斯塔法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

       如果您的读取值不是6A、则您的连接似乎存在一些问题。 您是否尝试过以下方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我尝试了上述步骤、设备管理器中出现 HID 图标。 但是、当我单击"Read"按钮时、仍然会得到 A4。
    此外、我运行的软件是5534而不是5558。 这是我可以从 TAS5624ADDVEVM 评估板下载的唯一软件。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

      您可以尝试使用 I2C 输出功能来控制器件吗? 可以用吗?