This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1641:在 Spice 中以5V 电源运行时、输入电压噪声密度与频率较低

Guru**** 2811245 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1641, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059282/opa1641-input-voltage-noise-density-vs-frequency-lower-when-operating-at-5v-supply-in-spice

器件型号:OPA1641
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我将在 Tina 和 LTSpice 中对 OPA1641执行 Spice 噪声模型验证。 我将 OPA1641置于电压跟随器配置中、并检查了+/-15V 电源和+5V 电源下的模型。

在+/-15V 电源下、该模型符合数据表中的输入电压噪声密度与频率特性图。 但是、当我将电源电压更改为+5V 时、电压噪声密度在 0.1Hz 时降至1/f 100pV/Hz^1/2、在1kHz 时降至10.82pV/Hz^1/2。

 这种噪声是否由于模型中的误差而降低、并且预计在更高的 Vsupply 电压下运行?

通常 情况下、运算放大器的输入电压噪声密度与频率特性或噪声特性在电源电压中的下降会减小吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、

    一阶运算放大器的输入噪声频谱密度不是电源电压的函数、只要该器件在其线性区域中运行即可。  

    根据 OPA1641、 VCM<(V+)- 3.5V -请参阅下文、您不能指定用于5V 单电源噪声仿真的输入共模电压。

    使用(V-)-0.1 <Vcm<1.5V results in correct noise simulation - see below. 仿真 OPA1641

    下面我随附了 TINA-TI 原理图、方便您使用。

    e2e.ti.com/.../Ed-OPA1641.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek、我使用1mV 1kHz 交流信号对 VG1进行仿真。 我将其更改为1.49直流信号、并从数据表中获得了预期特性曲线。