This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:我想知道 OCM1754的应用程序速率。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059067/pcm1754-i-want-to-know-the-amplication-rate-of-ocm1754

器件型号:PCM1754

各位专家、您好!

我对 PCM1754的应用程序速率有疑问。

我想知道下图中"输出放大器"的应用速率、

但我在数据表中找不到它。

请 告诉我吗?

最好的酒店

Shuta Miyashita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正如您提到 的,数据表中没有提到内部放大。  但我们知道   图中所示的内部 DAC 和输出放大器的组合增益 是、对于满量程输入、  IC 能够在每个  输出引脚上提供 大约为施加 VCC 的80%的电压、即5V 电源的4V 电压。

      您是否有任何理由需要放大器级的内部增益 ?

    此致、

    Arash