This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:器件建议

Guru**** 2526770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1132549/tlv320aic3105-device-recommendation

器件型号:TLV320AIC3105
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC32

你(们)好

我的客户需要音频 DAC 或音频编解码器、您能帮您推荐这个机会吗?  

  • I2C 接口控制音量
  • IIS 音频信号
  • 24位
  • 3.5辅助音频输出

客户希望了解 TI 主流选项、他们也更喜欢该器件可以有 来自其他竞争对手的 P2P 备份、您能否根据这一点提供建议?  

如果您有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我们几乎所有的 TLV320AIC310x 编解码器都支持上述规范;3101-106 (这些编解码器是 P2P)具有集成的 HP 放大器、而其他性能变体(例如、具有 DSP、D 类扬声器放大器、多通道等)。

    对于 DAC、我们的 TLV320DAC32/100/101/120也符合这些规格、并且与主要区别在于扬声器/HP 放大器输出功率和单声道/立体声配置的 P2P。

    他们是否需要满足任何其他客户要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    客户担心电源问题、因此他们需要其他竞争对手提供的 P2P 选项作为备份、那么您能不能帮助提供 TI 建议及其 P2P 竞争对手 P/N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我无法提供 P2P 竞争对手 p/n、因为该字段识别出数百种与上述器件的竞争。 我可以继续与营销和规划团队进行这一对话、以从供应角度确定哪个器件处于最佳位置。

    此致、