This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:PCM2706EVM-U:在 PC 上可以看到 I2S 输入?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706, PCM2706EVM-U, PCM2902C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127047/pcm2706-pcm2706evm-u-i2s-input-visible-on-pc

器件型号:PCM2706
主题中讨论的其它部件: 、PCM2902C

你好!

有一点背景。 计划使用  PCM2706作为 USB <->I2S 桥接器、USB 侧的 PC 和 I2S 侧的音频编码器。 我附上了预期的原理图。 目前我们正在 EVM 上进行测试。  

我们使用 的是 PCM2706EVM-U 评估套件、其中没有内置 I2S 通道 、但我们已将引脚焊接到中 、并使播放侧正常工作。 我们无法在 PC 端找到/选择输入通道。 因此、问题是 I2S 输入应该在 PC 端可见、请记住我们已将 FSEL 接地。 是否应将数据馈送到 I2S 输入通道、是否甚至需要单独的控制器?

e2e.ti.com/.../2845.PCM2706C-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    不确定我是否完全理解了这个问题、但可以将器件用作 USB 转 I2S 转换器。 在 PC 端、您应该会看到器件枚举为 USB 音频器件、并且它应该同时具有播放和录制接口。 在 I2S 侧引脚4上、应连接 I2S DIN 引脚。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 作为后续行动、这是否要求 I2S 输入线路处于活动状态? Devkit 似乎仅表示为 USB-Toslink 桥、 因此我们认为 Devkit 完全支持上行链路侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCM_5F00_info.txt

    如果有任何帮助、这里也有一份 USB 报告。 问题仍然存在、即在 PC 侧看不到音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    作为初始完整性检查、您应该会看到您可以通过 USB 将音频传递到耳机输出、有关详细信息、请参阅 EVM 用户指南。 由于这是最简单的用例、因此最好确保 EVM 正常工作。

    之后、请检查 FSEL 引脚的状态以启用 I2S。 使用跳线 J2将 FSEL 设置为低电平后、您应该会看到 I2S 时钟变为活动状态、让我知道这是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您的回复。 遗憾的是、我们似乎仍然无法使 EMV 正常工作。 播放效果不错、但音频输入不能、在 PC 端、我们无法选择频道。 考虑原因时、需要注意的一些事项是 I2S 连接已单独焊接到 EVM、FSEL 接地或某些 I2S 设置。 我们目前使用立体声模式、I2S 数据、32位时隙、BITCLK 作为负极性从机。 您是否认为其中的任何一项可能是原因?

    当然、接线可能是原因、因此我在下面添加了连接。 我们使用了用户指南中的总线供电选择。 主音频编解码器之间还有一个电平转换器。 其他连接如下:

    VREF JP5引脚2

    GND J7引脚1

    FSEL J3引脚2

    BITCLK J4引脚2

    J5引脚2中的数据

    数据输出焊接在中。

    跳线插头是 pdf 中的红色矩形。

    e2e.ti.com/.../Connections.pdf

    谢谢!

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更详细地介绍了这一点、我不确定 I2S 路径是否能够连接到 USB、看起来它只能连接到 DAC。 让我与我团队中的一位应用工程师进行确认、如果需要、我们可以建议使用不同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们在某些器件上似乎只支持 SPDIF 作为输入、但不支持 I2S。

     可能 PCM2902C 可以在您的系统中工作、它具有 SPDIF 和模拟 I/O

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 EVM 或器件本身、我们目前正在尝试使 EVM 正常工作。 因此、为了正确理解、使用 I2S 时应进行何种配置、即我在原始问题中发送的原理图毕竟不起作用?

    感谢你的帮助!

    Martin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于器件本身、不支持 I2S 至 USB、而是仅支持 I2S 至模拟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 您能否帮助您完成此工作、即 USB 应作为具有正确设置的双通道输入/输出、请参阅数据表第9.4和9.5节? 开发套件上的 CN1是否是用于此目的的正确引脚? 此外、为了重复预期的函数、我们希望它在主编解码器和 PC 之间用作 I2S 转换器。  

    谢谢!

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了结束这一主题、我们将继续通过电子邮件进行讨论。

    重点是产品系列中没有双向 USB 转 I2S 转换器。 但是、可提供模拟或 SPDIF 选项。

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html