This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:在电源范围内、更高的电压是否能提供更好的性能?

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1132778/lm4562-within-the-power-supply-range-does-higher-voltage-give-better-performance

器件型号:LM4562

我们在设计中使用 LM4562和 OPA 1632。 有人说、无论是正电源还是负电源、它们都能提供更好的性能、在工作电压范围内、更高的电压会更好。 是这样吗? 他们的最佳电源方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

     在推荐范围内的任何电源配置下、性能通常都是一致的。 一些器件在高电压和低电压范围内指定的 PSRR、GBW、输出电流驱动和其他交流/直流性能将稍有不同。 但是、电源的设置最终取决于您所需的功率输出(输出电压、负载和电流驱动)、共模电压以及输入电压范围与增益。  

     对于 LM4562、请使用数据表中包含各种电源配置与器件性能之间关系的图。  

    谢谢、

    Sima