This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:原理图

Guru**** 1688270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131857/tas5711-schematic

器件型号:TAS5711

降级器、

您可以帮助查看 TAS5711原理图吗?  

e2e.ti.com/.../WB_2D00_507_2D00_TI5711.pdf

我们的客户已经拥有可加载2x15W 的电路板。 但是、芯片的过热保护在运行半小时后被触发。

我对您的所有反馈都很满意。   

谢谢,

Verna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Verna。

    TAS5711的原理图正常。

    关于客户的问题、我有一些相关的问题:

     输出电感的饱和电流值是多少?

    2. 扬声器的阻抗是多少?

    建议检查输出电感饱和导致的输出电流过大是否导致温度异常。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wei,

    感谢您的回复、

     输出电感的饱和电流值是多少?—4.5A

     2.扬声器的阻抗是多少?—4R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Verna。

    我认为这个问题可能与布局有关、您能否提供客户的 PCB 文件?

    我的电子邮件是 wei-qiu@ti.com

    BR。

    魏秋。