This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560EVM:不带 MCLK 的 TAS2560EVM

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1130606/tas2560evm-tas2560evm-without-mclk

器件型号:TAS2560EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2560

是否可以将 EVM 配置为在不将 MCLK 馈送到 TAS2560的情况下运行?

我想使用跳线测试外部板、但按照以下原理图运行:

有可能吗?

我已经将其接通、并且能够通过 PP3与电路板通信。 I2C 通信工作正常。 但是、"无法播放音频"上的硬件检查失败

是否有任何方法可以使 EVM 在不将 MCLK 馈送到 TAS2560的情况下正常工作?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du Lo:

    根据用户指南、如果未使用 TAS2560 PLL 且音频应该正常播放、MCLK 是可选的。 请参阅以下内容:

    请等待 几天、让我准备好此 EVM、并在没有 MCLK 跳线的情况下复制配置、以查看我是否遇到相同的问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon、

    非常感谢您对这一问题的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deveon:

    感谢您提供有关 PLL 的提示。 更改此寄存器可以解决我的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon、

    您能为我提供寄存器配置方面的帮助吗? 当我在 PLL_CLKIN =来自 BCLK 的输入的情况下设置 PLL CLKIN 分频器寄存器地址0x0F 时、音频质量会更差。 就好像音频具有低语音但高增益、在这种情况下、扬声器几乎会发出白噪声。 当我更改为使用 MCLK 时、音频效果相当好。 在 EVM 上、我将跳线移动到 MCLK 的 GND 位置、但它似乎没有帮助。


    我是否应该更改其他寄存器设置?


    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现这有助于配置使音频声音更好一点、但使用此设置时、当音频启动时、似乎会产生一些初始失真。 我在数据表中看不到该寄存器的说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du Lo:

    我手头上有 EVM、明天就可以解决这个问题。

    为了保存记录、请等待24小时响应。

    此致、