This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:输入阻抗

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131065/lm4871-input-impedance

器件型号:LM4871
Thread 中讨论的其他器件: TPA6211A1

尊敬的 TI 团队:

我需要知道放大器的最小和最大输入阻抗、因为我计划使用 LM4871音频放大器。

我们将用作输入的音频变压器的原理图和直流电阻如下所示:

因为我将为放大器的输入提供变压器输出。

因此,它是否可用于驱动变压器输出并播放 MP3文件?

谢谢、此致

Divyyshu Shukla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    正确选择外部组件将决定使用 LM4871设计的放大器的输入阻抗。  数据表(第12页)的音频功率放大器设计部分提供了有关根据设计参数选择外部组件的指导。

    此致、

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Atiq:

    感谢 您的反馈。 我们希望使用音频隔离变压器 TTC-5023为放大器供电、其初级和次级阻抗均为600欧姆、直流电阻各为115欧姆。 驱动放大器并获得输出是否可以接受、或者您是否会推荐其他产品?
    应该为同样的情况选择哪种类型的扬声器?

    放大器的输入将是差分输入、而不是单端输入、因此我们需要差分音频输入放大器、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    很抱歉、TI 专家将在24小时内帮助回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Divyyshu ,

    整个系统是什么样的? 也许您可以添加方框图以更好地了解变压器的用途是什么?
    输入阻抗取决于您的 Ri、通常输入阻抗大约为几十千欧。

    该器件的产品文件夹中提供了 TINA 和 PSpice 模型、您可以根据需要运行一些仿真。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan、

    感谢您的评论。 我下载了模型并将其与音频变压器配合使用;仿真的电路原理图如下所示。

    我们希望使用音频放大器的差分模式。 因此它是否与它兼容?

    Ri 如何影响输入阻抗? 请使用公式或其他内容提供更多详细信息。

    此致、

    Divyyshu Shukla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    在数据表的"音频功率放大器设计"部分中、有一个将输入阻抗设置为20k 的示例、稍后会提到设置 Ri=20k:

    我不清楚您提到的放大器的差分模式。 该器 件是单端输入和差分输出放大器、如果您的输入信号是单端信号、则可能不需要变压器;如果您的输入信号是差分信号、并且您正在寻找全差分(输入和输出)放大器、您可能应该考虑 TPA62xxA1系列等其他器件。 您来自仿真的输入信号是单端信号、因此我不确定这是您实际需要的信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    由于我的应用需要通过音频变压器驱动放大器、因此我无法移除音频变压器。 相反,来自音频变压器的输入将进入放大器,我选择了 TPA6211A1DGNRG4 ,我们必须为它选择扬声器。 由于您的回答、我的单端问题已经解决、现在我了解可以使用 TPA62xxA1系列。

    是否最好使用 TPA6211A1评估板?

    我已经模拟了下面的电路、我还想选择一个可在2m 的距离内听到的扬声器

    请帮我解决上述问题。

    在 RCM1 = RCM2 = 200k 欧姆且 R13 = 8欧姆条件下仿真后、我将获得 V=1.76V、I=28mA、P= 1.76W 的输出

    我是否应该将 R13更改为3欧姆或4欧姆?

    此致

    Divyyshu Shukla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Divyyshu、

    我建议使用 EVM 和实际的扬声器进行测试、以更好地了解 SPL 响应。 降低扬声器负载 R13会增加功率量、但您可能需要再次检查它不会导致输出信号饱和。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师