This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:tas6424短路保护

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1132972/tas6424-q1-tas6424-short-circuit-protection

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

尊敬的:

如何在删除 tas6424短路保护后执行自恢复或恢复。

在测试功率放大器输出是否对地短路和对电源短路时、无法自动恢复。 每个短路的测试时间为60s。

目前、它需要再次上电才能恢复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam  

      您可以将值0x80写入寄存器0x00以复位器件。