This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:输入超过最大输入电平时的数字输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131995/pcm4220-digital-output-when-input-exceeds-the-max-input-level

器件型号:PCM4220

对于 PCM4220PFB、模拟电源为4V、VCOM 为1.95V。  

每个输入为2.8Vpp 或5.6Vpp 差分输入。  

如果输入为3Vpp、ADC 转换数据会发生什么情况?  

如果接收到2.8Vpp 削波正弦波、ADC 转换数据会发生什么情况?  

一位同事遇到了 Σ-Δ 内部计数器问题、无法处理溢出。 当超出输入电平时、ADC 将输出随机数据。  

PCM4220是一款立体声 ADC、因此它应处理由于麦克风掉落而产生的尖峰(例如)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    请等待我们的 TI 工程师从工作假期返回星期二。 9月6日回答您的问题。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.8V pp 的满量程值应在一个引脚高于1.95v+1.4或3.4v 且另一个引脚低于1.95-1.4或0.6V 时产生满量程数据。  当 最高值保持 在3.4V、最低为0.5V 时、它应继续提供满量程值。

    不要超过引脚上的 Vcc+0.3V 或-0.3V、否则可能会造成损坏

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.8V pp 的满量程值应在一个引脚高于1.95v+1.4或3.4v 且另一个引脚低于1.95-1.4或0.6V 时产生满量程数据。  当 最高值保持 在3.4V、最低为0.6V 时、它应继续提供满量程值。

    不要超过引脚上的 Vcc+0.3V 或-0.3V、否则可能会造成损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    当超过输入时、ADC 是否有恢复时间、例如3Vpp、然后变为2Vpp。 对于我的设置、ADC 滤波器延迟为21。 从输入信号削波到工作范围内的时间、ADC 输出中是否还有额外的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kabia、

    对这一延误表示歉意,Sanjay 将尽快答复。 *为了保存记录,请等待响应,直到 Sanjay 继续执行该线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为较大的信号不会导致额外的延迟。 从模拟信号到十进制输出的延迟由抽取滤波器决定