This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:PCM2906C 内部电源引脚

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1132858/pcm2906c-pcm2906c-internal-power-supply-pin

器件型号:PCM2906C

大家好、我在使用 PCM2906C 进行产品设计时遇到了问题。

内部电源所连接的任何 VCCCI、VDDI 或 VCCXI 引脚的输出电流是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    数据表中未明确说明内部模拟电源的额定电流、但考虑到这些引脚的典型电压为3.3V、典型功耗为280mW (PD 由 所有电源计算得出)、我假设1.8mA 是可接受的。