This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TDM 总线低电压感测振幅

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063064/tas2563-tdm-bus-low-v-sense-amplitude

器件型号:TAS2563

您好、Ivan、

根据应用手册 slaa920中的参考设计、TAS2563采用立体声配置。  V-sense 数据被放置在具有以下设置的共享 TDM 总线 SDOUT1上:

左寄存器0x0B = 0x40
右寄存器0x0B = 0x44

其他相关信息:

  • SBCLK1 = SBCLK2 = 3.072MHz
  • FSYNC = 48kHz
  • kΩ 1k Ω 电阻器与 VSNS_P 和 VSNS_N 输入引脚串联。

存在 V 感应数据、但 其振幅非常低。  如何增加振幅以避免量化噪声?

编辑:尝试从默认的16位配置中更改 IVMON_LEN[1:0]、但较长/较短的位配置只是附加了0或截断为 MSB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V-sense 数据 比 I2S DIN 电平低约33dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    V-sense 的满量程基准电压为14Vpk、您的数据是否与该基准电压一致?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回放了-3dBFS 正弦波、以获得更好的 V 感应信号。  记录的信号约为-36dBFS。  (我相应地编辑了我之前的评论。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大器输出是一个具有-3dBFS 回放源文件的~2.5Vrms 正弦波、因此我认为您的问题的答案是 V-sense 与满量程基准不一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥伦

    您能否确认配置的一个方面?
    从 End System Integration (最终系统集成)生成配置文件时,是否更改了 IV 检测的 ASI 设置? 它是默认的音频输入和音频输出。

    也许您实际上是在读 出一些其他数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    它确实保留在默认设置、但是、我将使用以下设置覆盖寄存器 TDM_CFG4至 TDM_CFG10:

    TDM_CFG4 0x0A:0xF3 (两侧)       设置 TDM TX 总线保持器、填充、偏移和发送边沿。
    TDM_CFG5 0x0B:0x40 (左)、0x44 (右)  设置 TDM TX V 感应时隙和使能。
    TDM_CFG6 0x0C:0x00 (两侧)       设置 TDM TX I 感应时隙和使能。
    TDM_CFG7 0x0D:0x00 (两侧)       设置 TDM TX VBAT 时隙和使能。
    TDM_CFG8 0x0E:0x00 (两侧)       设置 TDM TX 温度时隙和使能。
    TDM_CFG9 0x0F:0x00 (两侧)       设置 ICLA 总线、TDM TX 限制器增益降低时隙和使能。
    TDM_CFG10 0x10:0x00 (两侧)       设置升压电流限制器插槽和使能。
     
    这就是我在这些设置中看到的情况。
    仅左侧具有音频的 TDM:
    仅右侧具有音频的 TDM:
    -"TDM 配置2"中的 IVMON_LEN[1:0]是否应从默认的16位设置更改为24位?
    这是我们为其他 RX 配置寄存器提供的:
    TDM_CFG0 0x06:0x09 (两侧)   设置 TDM 帧开始、采样率、自动速率检测以及速率是基于44.1还是48kHz。
    TDM_CFG1 0x07:0x02 (两侧)   设置 TDM RX 对齐、偏移和捕捉边沿。
    TDM_CFG2 0x08:0x08 (两侧)   设置 TDM RX 时隙选择、字长和时隙长度。
    TDM_CFG3 0x09:0x10 (两侧)   设置 TDM RX 左侧和右侧时隙。
    -如果 TDM_CFG3中的 RX_SLOT_R 和 RX_SLOT_L 选择已经在 TDM_CFG2中设置为 RX_SCFG[1:0]、那么它们的作用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将"ASI 通道选择"设置为 I-sense 和 V-sense 的页码/寄存器号是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    让我就以下每个案例添加评论:

    • ASI 信道选择不是直接正向寄存器写入、您必须设置4个不同的寄存器(不要仅设置最后一个寄存器、因为它可能不会对配置生效):
      • 书籍0
      • 第9页
      • 寄存器0x2C 至0x2F
      • 对于 I-sense 和 V-sense、设置为00 00 00 02
      • 对于音频输出和音频输入、设置为00 00 01
      • 温度和偏移设为00 00 00 00
    • 除了 ASI 通道选择外、这两组数据的时隙排列由 TDM_CFG5和 TDM_CFG6进行配置
      • IVMON_LEN 控制 ASI 通道选择中产生的任何数据的数据长度、例如 它可以是 IV 检测或音频输出/输入、这两者都由同一寄存器控制、具体取决于 ASI 通道选择。
      • RX_SCFG 选择通道或混合通道(这基本上是数字混频器)
      • RX_SLO_R 和 RX_SLOT_L 用于更改数据进入混频器的插槽。 这在使用仅具有2个以上插槽的 TDM 方案时非常有用。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      谢谢、我们会尝试一下。

      请您澄清两者之间的差异

      "音频输入"(I2S DIN?)
      "音频输出"(DSP 之后、D 类之前?) 和
      V-sense (后置 DSP、后置 D 类)

      此致、O.R.

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      您对不同类型数据的假设是正确的。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      先前的一项建议是对 EC 使用 V-sense。  "音频输出"是否是用于此目的的有效选择?

      谢谢、O.R.

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你(们)好、Oren

      我认为它将是有效的、现在检查一下

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      感谢您在本例中的支持。 也许您知道我在哪里可以找到第9页寄存器的文档? 在数据表中、只有第0页

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Oren、Krzysztof、

      建议使用音频输出来消除回波、因为这是在 D 类放大之前进入 DAC 的数字信号。 之前提到的 V-sense 可能是用于不具有音频输出选项的较旧器件或某些非 DSP 器件。

      除0和1以外的其他页主要是 DSP 域的系数、这些是多个系数、可能会从一个固件版本更改为另一个版本。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      谢谢 Ivan、

      我们当前对 P9寄存器2c-2f 的设置采用默认配置:08 00 10 00
      首先、我将其设置为00 00 00 02、结果仍然相同、信号形状正常、幅值非常低(测试音1kHz 左右-可见正常)、TDM5 CFG 设置为查看两个放大器的输出电压:

      同时测试其他组合

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如何设置在 TDM 寄存器上输出音频输出? 它是否替换了 VSens 或我感应到的?

      我现在正在尝试:第09页寄存器2c-2f:00 00 00 02、在寄存器第0页0b 上设置的输出通道到正确的通道。 结果似乎是这些-极低振幅信号。

      我在 TDM 总线上有两个放大器、我只能从它们中选择一个输出信号(使用寄存器0b-08/Page 0)

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好!

      很抱歉耽误了时间,伊凡已被他的其他职务占用,但他将在一天结束前作出答复

      此致、

      Carson

      LPA 应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Krzysztof、

      是的、SDOUT 的数据集将替换此处提到的 Vsense 和 Isense:

      [引用 userid="491956" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum 1063064/tas2563-tdm-bus-low-v-sensing-mantage/3934765#3934765"]ASI 通道选择不是直接的正向寄存器写入、您必须设置4个不同的寄存器(不要只设置最后一个寄存器、因为它可能不会对配置生效):
      • 书籍0
      • 第9页
      • 寄存器0x2C 至0x2F
      • 对于 I-sense 和 V-sense、设置为00 00 00 02
      • 对于音频输出和音频输入、设置为00 00 01
      • 温度和偏移设为00 00 00 00
      [/报价]

      也许您希望确保来自两个器件的数据不会发生碰撞、您在输出端看到多少个通道?
      如果您可以从每个器件读取寄存器0x0B 至0x0E、这些器件应提供数据如何从每个器件返回 SDOUT 的信息。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      谢谢 Ivan、我现在正在尝试回读寄存器以进行确认

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Krzysztof、

      感谢您的通知、如果您需要任何进一步的支持、我将在稍后跟进。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、
      在两个器件上从0b-0e 读回寄存器:

      左侧放大器:44 00 04 05

      右侧放大器:40 00 04 05

      看起来不错、如上图所示、数据可见- VSense、振幅非常低

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Krzysztof、

      感谢您的反馈。 我同意寄存器设置正常、您应该在32位时隙方案中的第一个和第二个 SDOUT 时隙上获得类似的数据集。

      振幅非常低、您意味着返回和计算值与示波器或类似工具的测量值不匹配?
      是否可以共享简短的数据记录、以便我们可以查看它? 最初在没有增益或 EQ 的情况下进行测试、或者使用 ROM 模式、应该有助于了解 IV 检测数据是否发生了任何意外情况。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      大家好、Ivan、我们将检查几个问题:

      -我认为寄存器0d 和0e (TX VBAT 和 TX 温度)应该是00,您能确认吗?  (请参阅我之前的文章中的示波器图。)
      -回复:ASI 信道选择... 您的建议是使用  Audio Out (音频输出)和 Audio In (音频输入)的设置。   寄存器0b 至0e 的设置如何受到影响?  音频输出和音频输入数据是否取代了 V-sense 和 I-sense?

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      • TX VBAT 和 TX 温度可以保持04 05或00、只要每个寄存器的位6仍然为0、这就不重要了、因为这会禁用这些来自 SDOUT 的数据插槽。
      • 寄存器0b 和0e 的工作方式相同、唯一的变化是它们控制的数据、具体取决于 ASI 通道选择。 正如您提到的、所选数据取代了 V-sense 和 I-sense。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在 ROM 模式下测试的器件、所有默认值、只需将发送数据设置为 VOUT、

      我们用于基准信号的测试音(1KHz 正弦波、28位分辨率)  

      测试信号声音较大(无 equlizer)、

      -记录的信号振幅较大、但知道均衡器的增益时、它似乎只成比例地增大

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在 ROM 模式下进行了更多测试、只需将 TDM 配置设置为在正确的位置生成严格的数据。 现在似乎还可以。 因此、这意味着我们的问题源必须是配置中使用的位置。 我们已经测试了两种配置:TI 提供了基线、我们的访问团队提供了基线

      下图显示了设备扬声器记录的两个通道(第一个和第二个以及两个 VSense)信号振幅大致相同。 此处、AMP 在 ROM 模式下运行(默认值为 TDM cfg 之外的所有寄存器)

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Krzysztof、

      为了在调优模式下测试类似的器件、我建议从新的(默认)调优开始、并仔细检查 TDM 设置是否相同。 然后检查 ASI 信道选择。 您可以使用终端系统集成来生成可直接通过 I2C 加载的 cfg 文件。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      是否有办法配置 PPC3以观察 EVB 上的"ASI 通道选择"TDM 数据?  我将 FSYNC、I2S DIN 和 TDM (SDOUT1)的范围设为范围、并发现只能在 ROM 模式(在"器件控制"中)中选择 V-sense、但在调优模式中 V-sense 选项更改为"偏移时间"、并且在按下"应用"后 TDM 数据波形发生变化。  我还注意到、EVB 显然不允许64倍的 BCLK/FSYNC 比、因为 BCLK 始终保持在12.288MHz。  有关详细信息、请参阅以下屏幕截图。

      如何使用3.072MHz BCLK 配置 TDM 接收器和发送器?  (与图中所示相同?  如何映射 ASI 音频输出?)
      我希望能够使用与终端系统相同的配置观察 EVB 上的波形、这是可行的吗?

      谢谢、O.R.

      插槽0和插槽4上的 SDOUT1 V SENSE (8位 TDM 插槽、12.288MHz BCLK):

      PPC3 ROM 模式 TDM 发送器通道1:
      (如示波器图中所示。)

      PPC3 ROM 模式 TDM 发送器通道2:
      (如示波器图中所示。)

      PPC3调优模式 TDM 发送器通道1:
      (通道2与之类似。)

      PPC3 ROM 模式 TDM 接收器通道1:
      (通道2与通道1相同;在调优模式下相同)

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      PPC3的默认值是发送偏移和温度、我将发送 PPC3文件、其中更改了这些设置(这些是隐藏设置的一部分、由此给您带来的不便、深表歉意)。

      电路板上的 USB 至 I2S 控制器不能在时钟和采样方案方面进行修改、 但您可以将器件与外部控制器连接、仍可以通过 PPC3的 I2C 控制 EVM、并使用"cfg"脚本在 I2C 监视器中运行、这应该类似于在终端系统上使用 h 或 bin 文件。

      此应用手册包含有关该过程的一些详细信息、但如果不能清除、我可以使用 以下示例提供分步指南:https://www.ti.com/lit/an/slaa954/slaa954.pdf

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢 Ivan、请通过我们当地的 TI FAE 通过电子邮件发送。

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      明天我将通过 TI FAE 发送一些更新/请求、很抱歉耽误了回复。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      大家好、Ivan、我收到了来自 TI FAE 的文件、谢谢。

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      感谢您的反馈、请告诉我您是否需要在论坛上或通过或当地支持团队获得进一步帮助。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      我能够观察 TDM 时隙排列、并   使用 提供的 PPC3配置文件中的"快照"来测量来自 EVB 的音频电平。

      使用"快照2"(音频输出/输入)时、插槽0中的音频输出电平与音频输入电平相当、但是、插槽4中的音频输入电平与输入电平相比衰减了大约30dB。

      使用"快照3"(V-sense / I-sense)时、插槽0中的 V-sense 电平比 音频输入电平低~10dB。

      音频输入为-35dBFS 1kHz 正弦波(在 SDIN 处测量)、扬声器处的音频振幅为~55mV。

      请参阅下面的屏幕截图、并告知 这些 结果是否为预期结果。  我是否正确测试了它?

      谢谢、O.R.

      "Snapshot 2"音频输入/输出中的 TDM 时隙排列:

      音频输入电平(SDIN):

      TDM 总线音频输出/输入电平("Snapshot 2" SDOUT):

      TDM 总线(V-sense / I-sense 电平("快照3" SDOUT):

      扬声器的音频级别:

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      您观察到的值符合预期。 具体来说、对于 I 和 V SENSE 数据、您可以参考数据表中的满量程等效值(分别为2A 和14Vpk)来计算实际测量值。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      我将单声道示例文件设置应用于我们的一个立体声 PPC3文件、并在 TDM 总线上实现了有效输出(不同插槽中左右放大器的音频输出)、但逻辑电平仅为1.2V  (当我更改其逻辑电平设置时、由 UPV 分析仪正确解码。)

      -对于 TDM 总线上的1.8V 逻辑、需要更改什么?
      -我注意到音频输出数据仅为16位,示例文件也是如此。  (当示波器显示持久性打开时、这很明显。)  这是预期的吗?  音频输出数据可以是24位吗?
      -"Bus Keeper "、"Bus Keeper Config"和"LSB Config"项目符号有什么作用?  
      -“回放”面板设置呈灰色显示。  如何将 SBCLK/FS 比率设置为64?  (我一次能够更改它、但它没有效果。)

      请参阅下面的屏幕截图、并告知需要更改哪些设置。

      谢谢、O.R.

       EC 调试中的 TDM 时隙排列(时隙0中的音频输出左侧和时隙4中的音频输出右侧):
      (请注意、使用示例 PPC 文件与输出之间的关系较低。)

      来自 EVB 的 TDM SDOUT (音频输出左侧和 音频输出 右侧电平与输入电平相当。):

      通道1左侧接收器配置:

      通道1左侧发送器配置(音频输出插槽0):

      通道2右接收器配置:

      通道2右侧发送器配置(音频输出插槽4):

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      • 由于您在立体声设置中使用单声道配置、因此可能需要将某些内容从单声道更改为立体声。 应该只有1个器件设置为总线管理器、并且这两个器件都可以设置为在未使用的位期间发送高阻抗。 我猜其中一个器件在控制 SDOUT 的同时将其下拉、从而降低逻辑电平。
      • 我认为如果我在立体声模式下共享同一组调优文件会有所帮助?
      • 您可以通过调整寄存器0x08中的 IVMON_LEN 位来更改长度、我在 GUI 上查找过它、但无法找到它。 我将与我们的软件团队一起检查这个。
        IVMON_LEN 将控制 IVsense、温度/偏移或音频输入/输出的输出数据、以输出选择器中选择的数据为准。
      • 数据表第44页对总线管理器进行了进一步说明。
        • 总线管理器正在切换 TX_KEEPEN
        • 总线保持器配置正在切换 TX_KEEPLN
        • LSB 配置正在切换 TX_KEEPCY
      • 您应该能够使用设备控制面板顶部中央的高级模式来更改播放设置。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      • 我尝试了将"未使用的位字段填充"设置为"发送0"和"发送高阻态"的各种组合、并根据使用的设置组合观察到了正确的逻辑电平。  "Bus Keeper (总线管理器)"设置似乎没有任何效果。  最好发送一个示例立体文件来说明最佳做法。  (请通过我们当地的 TI FAE 发送。)
      • 通过发送 I2C 命令并观察到24位数据、我能够将 IVMON_LEN 更改为10、但振幅非常低。
      • "播放"设置在"高级"模式下显示为灰色、因此我无法更改它们、请参阅屏幕截图。

      请参阅下面的屏幕截图并提供建议。

      谢谢、O.R.

      1) 1)在 L&R 上传输 Hi-Z、无总线控制器:

      2) 2)左侧发送0;右侧高阻态:

      3) 3)发送高阻态信号(左侧);0 (右侧):

      4) 4)在 L&R 上发送 Hi-Z、总线控制器设置在左侧:

      5) 5)在 L&R 上发送 Hi-Z、总线控制器设置在右侧:

      6) 6)发送两个高阻态、左侧总线触发器、IVMON_LEN = 10、用于 I2C 设置的24位:

      高级模式下的灰显播放设置:

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      我将在星期二回到办公室时共享立体声配置文件。

      我注意到回放设置只能在 ROM 模式下访问、但是设备应该能够以64的比率工作、您的设置是否有任何问题? 我将进行仔细检查、但我的理解是、终端系统集成的配置启用了自动检测功能。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      我收到了示例立体声 PPC3文件、谢谢。  回复:快照2...  我注意到 通道1的“Bus Keeper”、“Bus Keeper Config”和“LSB Config”都被检查,而通道2的“LSB Config”只被检查。  此设置组合的理由是什么?

      我们仍在对硬件上的内容进行分类、但 SBCLK/FS 自动检测似乎根据以下波形捕获正常工作:

      谢谢、O.R.

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      您现在可以获得正确的波形。

      总线中只有1个器件应设置为总线管理器、否则在保持总线时可能会发生冲突。 对于同一器件、总线保持器功能应始终处于激活状态。 LSB 配置仅用于半个周期、以防止相邻时隙中的 LSB 和 MSB 之间发生冲突。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      请确认...  在双器件系统中的一个器件上同时检查"Bus Keeper "和"Bus Keeper Config"。  在两个器件上都选中"LSB Config"。  我们没有使用相邻的插槽、因此、如果我理解正确、"LSB Config"不应影响我们的设置。  以下是用于说明的屏幕截图:

      通道1:

      通道2:

      谢谢、O.R.

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      另一件事...  在"插槽选择配置"中的"接收器"选项卡上、选择"单声道与插槽作为 I2C 地址偏移量"与仅选择"单声道左声道"之间有何区别?

      谢谢、O.R.

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      关于您的第一个帖子、这是正确的。 如果启用或不启用 LSB 配置、我不会期望有任何显著的差异。

      基本上有两种类型的接收器配置:

      • 选择"Mono with slot as I2C address"意味着器件将根据 ADDR_SPICLK 引脚配置自动选择 I2S 插槽、例如 地址0x4c =插槽0、0x4d =插槽1等
      • 对于单声道左声道、单声道右声道或立体声降频混合、插槽将取决于您的特定插槽配置、然后您只能选择两者的一种组合。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      我刚刚注意到、当我切换到 ROM 模式时、TDM 发送器选项从"音频输入/音频输出"恢复为"V-传感/I-sense "。   您能否确认在 ROM 模式下允许 ASI 记录信道选择的"音频输入/音频输出"并建议如何进行配置?

      谢谢、O.R.

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      在 ROM 模式下、由于算法未运行音频输入/输出、且在该模式下估算温度/偏移不可用、因此仅提供 IV 检测数据。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、

      您是否了解除 I2C 写入以外是否还有其他方法可以更改 PPC3中的 IVMON_LEN[1:0](0x00寄存器0x08、位7-6)?

      谢谢、O.R.

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      PPC3的当前版本中没有 GUI 选项、但我们有一个更新版本、支持将 IVMON_LEN 作为 GUI 设置的一部分。 没有为此版本定义发布日期、但如果您想尝试、我可以共享脱机安装程序。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ivan、请通过我们当地的 TI FAE 分享安装程序。  谢谢、O.R.

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Oren、

      我一定会离线共享这个。

      此致、
      -Ivan Salazar
      应用工程师