This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大器选择

Guru**** 2985620 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2563, TAS2770, TAS5722L, TAS2562, TAS2505, PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063918/amp-selection

主题中讨论的其他器件:TAS2110、 TAS2563、 TAS2770、 TAS5722L、 TAS2562、 TAS2505、 PCMD3140

大家好、我们的团队正在寻找 TI 的单声道 I2S 音频放大器。 我们正在考虑以下问题之一:
TAS2110
TAS2563
TAS2770
TAS5722L
TAS5720x

我们有一个5V 的 VBATT/PVDD

几个问题:
1. TI 是否有任何基于上述的建议? 我们关心效率/热性能、成本和解决方案尺寸
2、TAS2110/TAS2563采用 H 类升压转换器吗? 与 D 类相比、H 类的优势是什么? 如果不需要 H 类电感器、是否可以在不使用电感器的情况下使用这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我建议:

    • TAS2110是您寻找 QFN 封装的理想选择
    • TAS2562与 TAS2110类似、但采用 WCSP 封装
    • TAS2563具有 QFN 和 WCSP 以及用于音频处理和扬声器保护的集成 DSP

    上述所有选项都集成了升压和 H 类。

    H 类功能基本上是为 D 类驱动器提供一个自动可调节的更高电压轨、这提高了频率、因为 D 类仅由所需电压供电、而不是始终连接到高电压轨。

    您可以从以下应用手册中获取更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/slaa888/slaa888.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、我们的应用不需要 H 类升压功能。

    您在以下各项之间有何建议:
    TAS2770 - 1.8V IO 电压
    TAS5722L - 1.8V IO 电压
    TAS5720x - 3.3V IO 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉耽误了时间,伊凡已被他的其他职务占用,但他将在一天结束前作出答复

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我认为这取决于您在负载上需要多少功率以及 IV 感应是否是一项要求。

    只需确保、您提到 PVDD = 5V、您建议的上述器件通常连接到更高的电压轨。 您的 PVDD 电压轨是什么?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前尚未考虑电源规格。 我们目前没有 IV 感应要求-哪些应用需要此要求?

    我们的应用与家庭机器人相关、它是一个小型单声道4-8欧姆扬声器系统。

    PVDD 轨是降压转换器的输出= 5V0 -理想情况下、不应更改此值。

    根据供应链和我们的设计、以下内容看起来是最合适的
    TAS2770 - 1.8V IO 电压
    TAS5722L - 1.8V IO 电压

    您是否推荐这些驱动器中的任何一个? 是否更适合我们的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这不是 Ivan、他不在办公室、但您列出的是使用高压轨的器件、当您暗示仅使用5V 电压时。 如果您不需要智能放大器、我会选择 TAS2505。 它没有升压功能、只有 D 类输出、并且可以在 I2S 中读取

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好、感谢您的回答和建议。

    我想了解 为什么 TAS2770或 TAS5722L 不适合我们的应用。 其电源轨可降至4.5V。

    请告诉我、如果可能、请解决两个建议器件之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不使用高电压轨、则无需通过 TAS2505使用这些电源轨。 应用是什么?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是家庭机器人。

    以 任何方式使用 TAS2770或 TAS5722L 之类的放大器是否不利?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在,由于假期,专家的任期已到12月28日为止。 当我们恢复运营时、我们将尽快回到您的问题。

    节日快乐

    LPA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在较低电压下不使用额定电压较高的放大器的主要原因是效率。 D 类放大器在更高的电压和更高的功率水平下特别高效、但在某些情况下、低电平下的效率要低得多。 您可以从 TAS2770和 TAS5722L 在 VDD = 5V 时的效率图中看到这一点。

    关于 TAS2770与 TAS5722L、每种放大器都有优缺点(我个人更了解 TAS2770、TAS5722L 也不是很了解):

    • TAS5722L 所需的电压轨更少
    • TAS2770特有 IV 感测
    • TAS2770特有扩频模式以改进 EMI
    • TAS2770具有 PDM 接口

    如您所见、TAS2770还具有其他功能、可在需要时发挥作用、否则、您只需比较您考虑的特定电源和电源电压范围的性能、并在这两者之间做出决定即可。

    IV 感应在某些应用中用于实时了解扬声器的电压和电流状态。 如果您具有正确的扬声器型号、则可以使用此参数计算线圈的估计温度以及膜片偏移。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、感谢您的上述操作。 我们将介绍上述内容之一:
    TAS2770
    TAS5722L
    TAS2505

    几个问题:
     TAS5722L 是否有任何特定的电源定序要求?  TAS2770看起来不是这样吗?
    我仍然难以理解为什么 推荐 TAS2505。 所有 3个器件的效率图。    在 VIN = 5V 时、TAS2770和 TAS5722L 在4欧姆和8欧姆负载下的效率更高。  TAS2770看起来 实际上 是这3款器件中最高效的。 请说明。
    关于您的观点"TAS5722L 需要更少的电压轨"-我们的应用都需要2个电压轨- 1.8和5V
    关于您的观点"TAS2770具有 PDM 接口"-那么这是否可以用作麦克风输入? 我们还在 应用中使用 PCMD3140。 SNP002770是什么 ?

    感谢您迄今的耐心等待。  希望我们可以得出结论、并确定哪个器件最适合我们的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    • TAS5722L 确实需要一个特定的序列、但是数据表第7.4.7节中包含了它的 POR 的一些细节
    • 仔细看一下、我同意您的看法、TAS2770即使在较低的电源电平下也能表现出更好的性能。 我仍在考虑您是否需要低功耗、同时仍需要更高的电源电压轨。
      另一个需要考虑的因素是价格、我只能在 TI.com 上说价格、但在输出功率和电压范围方面、TAS2770的性能更高、价格也会更昂贵。
    • 正确、两者都需要1.8V 和5V、我主要考虑到器件的电源连接类型以及每个器件所需的去耦。 TAS2770除了 VBAT 之外、还需要将 IOVDD 和 AVDD 作为单独的电源轨、而 TAS5722L 仅需要 DVDD、而 AVDD 到 PVDD 短接在一起
      如果 PCB 布线和空间不是问题、我会说这两个选项都同样好。
    • TAS2770中的 PDM 接口仅用于回放用途、因此、如果您使用 PCMD3140录制到主机中、它将不可替换。
    • SN 是基于相同功能的定制部件

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下我的回答:

    • TAS5722L 确实需要一个特定的序列、但是数据表第7.4.7节中包含了它的 POR 的一些细节
      • 您可以指定定序顺序吗? 我没有看到任何具体细节
    • 仔细看一下、我同意您的看法、TAS2770即使在较低的电源电平下也能表现出更好的性能。 我仍在考虑您是否需要低功耗、同时仍需要更高的电源电压轨。
      另一个需要考虑的因素是价格、我只能在 TI.com 上说价格、但在输出功率和电压范围方面、TAS2770的性能更高、价格也会更昂贵。
      • 明白
    • 正确、两者都需要1.8V 和5V、我主要考虑到器件的电源连接类型以及每个器件所需的去耦。 TAS2770除了 VBAT 之外、还需要将 IOVDD 和 AVDD 作为单独的电源轨、而 TAS5722L 仅需要 DVDD、而 AVDD 到 PVDD 短接在一起
      如果 PCB 布线和空间不是问题、我会说这两个选项都同样好。
      • 明白。
    • TAS2770中的 PDM 接口仅用于回放用途、因此、如果您使用 PCMD3140录制到主机中、它将不可替换。
      • 明白。 您能详细说明一下这对哪些应用有用吗?
    • SN 是基于相同功能的定制部件
      • 明白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我的第一个答复有一个排印错误,很抱歉造成混乱:

    • TAS5722L 不需要特定的序列、但数据表第7.4.7节中包含了有关其 POR 的一些详细信息

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师