This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:PurePath 控制台可以#39;t 安装应用程序

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1064271/tas2110evm-purepath-console-can-t-install-app

器件型号:TAS2110EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2110

我可以访问 PurePath 和 TAS2110应用。

在我点击刷新应用程序的3次中、2次、控制台显示"连接到互联网"。 我有互联网。 我在工作计算机上、我们的流量通过代理路由。 它确实显示了可用的应用程序、这表明它正在获取数据。 此外、我希望我们大多数人都在工作计算机上、他们在那里实施了安全措施。  

下一个问题、即使我看到应用程序、单击"安装始终"也会导致错误。 进度条上的点会发生变化。 有时、它会非常接近、然后我才会在底部看到一个红色消息、表示安装过程中出错。 是否有办法离线安装此程序?

这非常令人沮丧、不得不等待几天才能下载、现在无法执行任何操作。 我已经对点击安装的次数失去了跟踪、希望这次安装"完成"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解您的沮丧。

    收到错误消息时是否指定了任何内容? 您是否尝试删除并重新下载 PPC3?

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误描述性不是很强:

    "安装过程中出现问题。 请刷新可用的 EVM 应用程序、然后再试一次。" 只需将左下方的红色框闪烁几秒钟。 如果您没有观看、您甚至不会看到它。

    重新安装无效。 卡在与之前相同的位置。 是否仍有脱机安装应用程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett、

    无法脱机下载

    这只是使用此特定的 EVM、还是您未成功下载任何器件?

    工作计算机是否可能拒绝权限、或者您是否尝试不在通过代理运行的特定互联网上下载?

    此致

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为应用程序安装过程没有足够的权限。 它也不是要求它。 因此、计算机的安全性会阻止它。 即使我以"管理员"身份运行它、我也会卡住。 互联网无关紧要、我实际上在我的家庭网络上、但是所有的路由都通过代理。 如果有的话、我们使用 Zscaler。

    我可以在我的个人计算机上安装、但老实说、这不能解决问题。 是否有存储在某个位置的日志、或者是否能够打开日志? 误差肯定比我看到的要多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett、

    我将向一位对该特定软件更了解的同事询问任何此类日志。 如果您有、我还会联系您的 TI 部门寻求帮助、并查看是否确实是阻止安装完成的代理。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    遗憾的是、没有任何人似乎知道的特定日志访问、您只需找到一种通过代理下载的许可方法、这是很不幸的、我们无法提供真正的帮助。

    此致、

    Carson