This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:嗡嗡声

Guru**** 2536480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065329/tas5805m-buzzing-sound

器件型号:TAS5805M

大家好、团队成员。

关于静音操作的相关问题、当我们输入音乐 设置音量非常小(例如-60dB)时、

我们可以听到嗡嗡声。

我们通过 Audio Precision 确认了波形。

我们尝试其他实验。

我们输入突发信号、如下图所示。

我们捕获了类似在发送突发信号后跳过声音的内容。

我们无法在 EVM 上进行捕获。

我们设置 FS = 44.1kHz、而 EVM FS = 96kHz。

它是否与采样频率相关?

之后、我将向您发送 ppc3文件。

此致、

K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

      设置静音后、他们是否可以尝试读取寄存器0x03、其中的值是多少? 我认为它与采样频率无关。 它们还可以将 EVM 设置为48kHz 采样率、检查是否会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢你的答复。

    我要试一下。

    请告诉我会发生什么情况?  

    在我们尝试设置 HiZ 模式之前、这在没有输入时有所改进。

    但是、只要有任何输入、就会产生该噪声。

    此致、

    K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    您能告诉我您想要了解的内容吗?
    如果您想查看寄存器的状态、可以确认寄存器的状态、不能吗?
    我认为这些参数也在下面。

    POWER_STATE 寄存器(偏移= 68h)
    AUTOMUTE_STATE 寄存器(偏移= 69h)
    此致、
    K. Yamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

       是的、应该读取0x68、而不是03、这是一个拼写错误。 我想他们可能无法成功进入静音状态。 请先检查。

       如果您将器件设置为 HIZ 状态、则输出线路上没有电压、MOSFET 将停止开关。 根本不应该有任何东西。

       但是、如果您在"静音"中设置、我们只将输入信号降低到-110dB、不应测试扬声器上的任何信号。 但 MOSFET 仍在开关、您仍可以测试输出线路上的电压。

       您可以 通过电子邮件向我发送机密材料:shadow-he@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢你的答复。

    我已将邮件发送到您的电子邮件

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

      明白了。 让我们通过电子邮件解决这个问题