This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:PCM5242

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065648/pcm5242-pcm5242

器件型号:PCM5242

您好!

以下是我在开发 PCM5242期间遇到的问题:

我将 GPIO5配置为 SDOUT、并尝试通过寄存器60 61 62来控制其音量、但该寄存器在线路输出上工作、但在 SDOUT (GPIO5)上不工作。 在检查 PCM5242的数据表期间、我在第8.6.1.3节中找到了有关如何控制 SDOUT (GPIO5)音量的说明:

从上图中的描述可以看到"默认情况下、SDOUT 不会链接到第0页的音量控制寄存器/寄存器60、61、62。 但是、可以在 PurePath Studio 中配置 SDOUT 组件以镜像该寄存器。"。 正如我所知、现在没有合适的 PurePath Studio 支持 PCM5242。 那么、是否有任何方法可以通过 GPIO5控制音频流的音量?

谢谢