This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:TAS2559

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065682/tas2559-tas2559

器件型号:TAS2559

大家好、

我们使用的是 TAS2559编解码器、它通过 I2C 接口连接到微控制器。 目前、我们使用 PPC3工具来刷写二进制文件和配置文件。 但我们需要通过 I2C 接口刷写二进制文件和配置文件。 我们已阅读 TAS2559终端系统集成文档。 但该文档包含 Android 驱动程序示例代码。 您能否通过微控制器的 I2C 接口提供闪存的示例代码和过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将看到我们是否有这样的代码示例、并在下周早些时候发布。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我们查询的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikandan、

    在本例中、我们没有特定的代码示例。  

    从导出的终端系统集成文件中、debug_cfg 目录包含多个.CFG 文件。 文件"组合型_configuration_0...cfg"将包含将配置加载到 TAS2559所需的所有 I2C 写入。

    cfg 文件的语法为  

    单字节写入:

    w [器件地址][寄存器地址][数据]

    例如 w 98 7f 64

    多字节写入:

    w [器件地址][寄存器地址][数据]

    >[数据]

    >[数据]

    >[数据]

    例如 w 98 70 7f
    大于2a
    > 3b
    > 94

    延迟:

    d [延迟、单位为 ms]

    例如 d 10

    您可能需要为 MCU 编写一些代码、以便获取这些.cfg 文件并执行必要 的写入和延迟。

    此致、

    Arthur