This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:放大器的输入

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062976/tpa3113d2-input-of-amp

器件型号:TPA3113D2

你(们)好

扬声器规格2W/4 Ω、预期 AMP 增益:设置为20dB 请帮助说明如何设计 AMP? 以及如何计算扬声器的需求值以及 AMP 的输入应是什么?

e2e.ti.com/.../TPA3113.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图看起来不错。 正弦扬声器规格电源仅为2W、PVDD 为12V、因此您应限制音频输入以避免输出超出扬声器规格。 PLIMIT 仅限制输出的 Vpeak、不能限制输出功率。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming

    是否需要在 PLIMIT 和音频 VIN 中进行调整?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道音频输入源电平、客户应处理输入电平电路。

    PLIMIT 正常。

    此致、

    Derek