This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开机后设备关机-间歇性问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065096/device-shut-down-after-power-on---intermittent-issue

器件型号:TAS2110

尊敬的 TI 专家:  

感谢您的支持...

 我们在为器件加电后就会遇到 TAS2110无声音输出的问题。

此症状间歇性出现。

我们已经在 OK 和 NG 条件之间转储了注册表。

确定意味着它可以无问题地输出声音。

NG 表示没有声音输出、怀疑其器件已关闭。

您能帮助分析注册表值吗?

e2e.ti.com/.../Log_2D00_OK_2600_NG-1225.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在,由于假期,专家的任期已到12月28日为止。 当我们恢复运营时、我们将尽快回到您的问题。

    节日快乐

    LPA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 实际上、由于 BCK 时钟不稳定、我们已经解决了这个问题。 无论如何都谢谢。