This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:96KHz 配置

Guru**** 2390995 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061792/tas2560-96-khz-configuration

器件型号:TAS2560

大家好、

我正在尝试使用 PPC3配置 TAS2560。 遗憾的是、终端系统集成中没有选择96KHz 采样率的选项。  

我尝试使用寄存器映射工具写入寄存器(0x36到0x33和0x04到0x1*)、但没有成功。

是否缺少任何选项或寄存器? 您能否提供一些进一步的信息或完整的配置文件?

提前感谢! 最棒的

Timo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakob、

    您可能还需要通过设置寄存器0x02将器件设置为模式2、如数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2560.pdf#page=44&zoom=100,0,96中所述

    我将在我的一侧做一些测试、并将在本周晚些时候让您了解结果和所需的配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakob、

    仅关注此主题:

    • 您需要在寄存器0x02中设置模式2、尽管我尝试了模式1和3、但它仍然工作
    • 请注意、H 类在此模式下不可用、但您仍可以通过将 PWR_DEV 位设置为"01"来使用升压
    • 您需要在寄存器0x36上将 PCM_RATE 位设置为"11"以选择96kHz

    下面包括一个示例脚本:

    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 01 01
    d 10
    
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 00 00
    w 98 15 02
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 36 33
    w 98 02 02
    w 98 07 41
    
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 07 40

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师