This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:我们在数据表中是否有关于 IOVDD 和 SPKVDD 延迟时间的说明

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065085/tas2505-q1-do-we-have-a-description-in-datasheet-about-iovdd-and-spkvdd-delay-time

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、

我想问、数据表中是否要求 IOVDD 和 SPKVDD 斜升以及延迟时间? 由于我们有一些报告提到了这一点、但在数据表中我找不到有关这一点的任何说明、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在,由于假期,专家的任期已到12月28日为止。

    当我们恢复运营时、我们将尽快回到您的问题。

    节日快乐

    LPA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    我假设这与 TAS2505上的 LDO/POR 启动问题相关。 在这种情况下、我们不考虑将 IOVDD 添加到 SPKVDD 时序方案、因为我们将在新版本的器件上为此添加一个修复程序。 观察到的问题取决于多个因素、因此 IOVDD 和 SPKVDD 之间的固定延迟时间可能不适用于所有情况。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师