This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:SpeakerGuard 问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1, TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065274/tas5411-q1-speakerguard-questions

器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

大家好、

在与客户讨论 TAS5411-Q1 SpeakerGuard 后、我有一些问题。 请帮助您了解并分享您的答案。

1.对于 SpeakerGuard 保护、确切的检测电压是多少? 仅为 OUTP/OUTN 电压值?

2. 当 SpeakerGuard 工作时、芯片是否会关断 OUTP/OUTN 或将电压限制为我们在控制寄存器0x03中设置的值?

3. SpeakerGuard 是否考虑 OUTP/OUTN 上的峰值电压?

在客户测试中、我们发现我们将0x03设置为5V、但当 PVDD=16V 时、扬声器仍然可以工作。 这里有问题吗?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    SpeakerGuard 是一个限压器。  它不允许施加到扬声器的电压超过寄存器中设置的值。  让我根据您的上述数字回答您的问题。

    1. 寄存器设置中显示的电压是近似或典型的峰值电压值。  这是一个可以看到音频信号削波的地方。  它是 LC 滤波器之后的 OUTN 和 OUTP 峰值
    2. 当 Speakerguard 限制信号时、TAS5411-Q1不会关断。
    3. 是(请参阅上面的#1)
    4. 当 SpeakerGuard 限制信号时、您仍将有音频存在。  音频输出的失真会更高。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的回复。

    我很好奇、如果 VOUT 超过 SpeakerGuard 寄存器值、器件将如何限制输出?

    就像 我们将0x03设置为5V 一样、PVDD=6V、10V、16V 时、实际的 OUTP/N 峰值是多少?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    下载 TPA3116D2数据表。  TPA3116D2具有 AM 抑制功能的15W、30W、50W 无滤波器 D 类立体声放大器系列数据表(修订版 G)(TI.com) 转至第7.3.4节并阅读"限制"部分。  TAS5411-Q1使用相同的方法、不同之处在于限制电平是在 I2C 寄存器而非外部组件中设置的。

    此致、
    Gregg Scott