This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_STUDIO:AICPUREPATH_STUDIO

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063651/aicpurepath_studio-aicpurepath_studio

器件型号:AICPUREPATH_STUDIO

我需要控制 GPIO5的音量、我将其设置为 SDOUT。我发送一个用于 PurePath Studio 软件的应用程序、但尚未收到任何回复。我想知道我的应用程序的状态。以下是我的电子邮件地址:yamamic.liu@hansonggroup.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请再次确认、我相信您的 PPS 申请已获得批准。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有提到我使用的芯片是 PCM5242、但下载文件我刚刚获得了支持的 PCM51xx 和 PCM30xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我内部检查时、您可以尝试使用 PPC3吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PC2可以连接到 PCM5242。但 PurePath Studio 的下载文件不支持 PCM5242。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 PPC 页面、PC2支持此 PCM5242……所以只需继续使用 PPC2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道。现在我需要的是能够支持 PCM5242的 PPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我相信 PCM5242不需要任何专用模块、因为我们 在几天前与另一位工程师一起检查了该模块。 您只需将代码编写或复制并粘贴到 I2C 编辑器中、然后执行如下操作:

    如果这对您不起作用、那么在假期后、我们可以 咨询其他  团队成员、他们 可能会提供更多见解。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我要确认的一点是:我们是否讨论 PurePath Studio?原因我询问有关 pps 的问题、但您以 PPC 作为示例进行了回答。

    这是 PPS、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在,由于假期,专家的任期已到12月28日为止。 当我们恢复运营时、我们将尽快回到您的问题。

    节日快乐

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     刘先生,正如原来的文章所指出的, 您可以使用 PCM5242的 PPC2,并且应该使用 PCM5242, 我为您提供了一个示例文件。 我不知道支持 PCM5242的 PPS、因为页面 也显示了相同的内容。 很抱歉,我们无法提供更多帮助。

    此致、

    Arash