This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630:请确认定制 PCB 的电路板连接性、这对于配电(PBTL)很重要

Guru**** 2510125 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1064905/tas5630-please-confirm-the-board-connectivity-for-custom-pcb-important-for-power-distribution-pbtl

器件型号:TAS5630
主题中讨论的其他器件: DRV135

您好!

我已经为 TAS5630创建了尺寸为10x10cm 的定制板。 最关键的是 PVDD 和 OUT_x 的路径

您能否验证随附的图片并提供反馈?

作为输入、我将使用 DRV135 (SE 至 DIFF)

对于将使用 Wurth 电感器7uH 的输出滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej

      PCB 看起来不错、根据您要使用的功率大小、似乎只有一些铜可以稍微宽一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow He、

    我希望从该器件获得的功率应为200W。 它将是驱动低音炮。 信号将被单独过滤。

    线性电源(甲状腺)的电源电压最大为+45V。

    感谢您的回答、我将使这条道路更广阔。

    祝你一切顺利