This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168ASW-Linux:PCM3168A

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063550/pcm3168asw-linux-pcm3168a

器件型号:PCM3168ASW-Linux

认证套件 DO178C、DO254

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否可以清楚地了解这里的问题?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在航空电子行业、无论是 EASA 针对民用部门还是针对军事部门的设备安全、硬件和软件的每个组件在其开发过程中都应遵守严格的控制条件、以保证其安全。 
    这种类型的工作最终获得特定认证的批准。
    为此、软件的每个部分及其开发工具都必须使用此程序开发、或拥有相应的认证套件、例如 Do178C 或 Do254。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将就此向您回复。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    驱动程序 C 文件是指导驱动程序代码、可为客户加快器件验证速度。

    客户可以按原样使用代码、验证函数、并进一步申请认证。

    此致、

    Carson