This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:关断过程(/PDN 关断后无需等待)

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1064116/tas5805m-shutdown-procedure-no-waiting-after-pdn-off

器件型号:TAS5805M

大家好、

当用户在关断过程中不等待6ms (/PDN=LOW 和 DVDD 关闭同时)时是否存在任何问题?

这提到了 PVDD、它会导致杂音、但我想问一下 DVDD。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/1055023/tas5825m-question-to-tas5825m-shutdown-procedures?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS5805M%20%20Shutdown%20Procedures#

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki

    [引用 userid="404214" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum 1064116/tas5805m-关断-过程-不等待- PDN-off "](/PDN=low 且 DVDD 同时关闭)

       为什么 DVDD 会这么早关闭? 在 PDN 低电平和 PVDD 下降后、DVDD 应在最后一级关闭。 如果没有 DVDD、器件将失去控制、应等待所有其他过程完成。 如果用户不想等待、请先将器件设置为高阻态、大约6ms 会有所帮助。 仍然不推荐