This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222EVM:本底噪声水平较高

Guru**** 2826155 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1064226/pcm4222evm-noise-floor-level-is-high

器件型号:PCM4222EVM

大家好、

我们收到了客户的此项询问。

我对 PCM4222evm 评估板有疑问。
当我初始化器件时、AES/EBU 输出上的读数大约为-107dB。
然后我通过它传递信号、一切都很好。
但是、当我停止信号时、本底噪声会升高到大约-89db。
我手动复位电路板、使本底噪声恢复到-107dB
是否有任何线索导致这种情况以及我应该寻找什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这是奇数行为。 您能否分享您的设置? 例如输入信号音频格式和其他详细信息?

    我在本周的某个时候尝试找到 EVM 并进行测试、看看我是否能够重现这种效果。

    如果无法重现问题、我们可能只需要发送 EVM 更换件。

    此致、
    Arthur