This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:无源直通模式下的输入至输出开关 RDS (ON)Ω Ω 电阻

Guru**** 2384060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1064164/tlv320aic3101-input-to-output-switch-rds-on-resistance-under-passive-passthrough-mode

器件型号:TLV320AIC3101

您好!

我正在进行 TLV320AIC3101编解码器芯片性能验证,然后将使用 AIC3101芯片进行音频系统设计。 根据 TLV320AIC3101的数据表,存在一种无源模拟旁路模式,在该模式下,可以通过关闭开关 SW-L1、SW-L1、SW-L1、SW-L2、SW-R1、SW-L2、SW-L1、SW-L1、SW-L2、SW-R1和 RSW-LOP 将 MIC1LP/LINE1LP 输入信号或 MIC2LP 输入信号连接到 RIGHT_LOP SW-R3)。 为此、需要对寄存器 PAGE 0、寄存器108位01/2/4/5/6进行写入。 当我检查这些无源旁路模式路径时、我发现左侧的 MIC1LP/LINE1LP、左侧的 MIC1RP 和右侧的 LOP 功能正确。 但是、从 MIC2L/LINE2L 到 LEFT_LOP 的连接以及从 MIC2R/LINE2R 到 RIGHT_LOP 的连接都不起作用。 这意味着 SW-L2和 SW-R2的开关不受 PAGE 0、寄存器108位6和位2控制。 如何确认 SW-L2和 SW-R2的开关不工作? 首先、我将 PAGE 0、寄存器108位6和位2设置为1、然后使用万用表测量引脚 MIC2L/LINE2L 和引脚 LEFT_LOP、引脚 MIC2R/LINE2R 和 RIGHT_LOP 之间的电阻。 结果是无限的。 相比之下、当我将 PAGE 0、寄存器108的位4和位0设置为1时、我可以获得 MIC1LP 到 LEFT_LOP、MIC1RP 到 RIGHT _LOP 的电阻、大约为310欧姆~ 330欧姆。 这说明 SW_L1和 SW-R1的开关已成功关闭。 同时、我使用信号生成向 MIC1LP 和 MIC1RP 发送正弦波、并在 LEFT_LOP 和 RIGHT _LOP 处观察正弦波输出。 但是、当我选择 SW-L2和 SW-R2的开关时、我无法在 LEFT_LOP 和 RW_LOP 的输出引脚上观察到正弦波。 我多次查看了 TLV320AIC3101数据表相关的说明、并确认我所做的是正确的。 但 SW-L2和 SW-R2的开关不起作用。 主要结果是、我怀疑 TLV320AIC3101数据表存在描述错误? 那么、您是否想确认 SW-L2/SW-R2和 PAGE 0寄存器108的开关说明在 TI 内部没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了以下设置、并且能够看到左侧和右侧 LOP 的三个输出。

    宽30 00
    W 30 28 14.
    宽30 6C CC

    此致、

    Peter