This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:音频驱动程序问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1064269/drv135-audio-driver-question

器件型号:DRV135
主题中讨论的其他器件:DRV134

将75欧姆的较低负载连接到驱动器的两个输出引脚 (而不是600欧姆)是否会对驱动器或电压信号造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德拉

    我在下面附加了一个使用这些负载条件的仿真。 在这种情况下、热性能非常重要。 随着输出电流和电源电压的增加、温度将升高。 在该仿真中、器件以30V 的总电源电压运行。 输入信号是10Vpp 时的1kHz 正弦波。

    查看+/-54mA 的输出电流、器件仍处于其工作区域。 这可以通过下面的 Vout 与 Iout 曲线看出。  

    请注意、随着器件加热、输出电流驱动能力会下降。 如果您的应用中存在热性能问题、则采用 SOL-16封装的 DRV134可能是更好的选择、因为它具有80°C/W 的更好热阻规格  

    e2e.ti.com/.../DRV135.TSC