This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:无法同步寄存器0x9f-0x9f。 -6.

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063797/tlv320aic3110-unable-to-sync-registers-0x9f-0x9f--6

器件型号:TLV320AIC3110

大家好、

需要您的帮助。

我们正在 IMX8MM EVK 板和 A11代码上开发音频模块

更改:

+       sound-tlv320aic31xx{
+               兼容="简单音频卡";
+               simple-audio-card、name ="tlv320aic31xx-Codec";
+               简单音频卡、格式="I2S";
+               simple-audio-card、frame-master =<&cpuda2>;
+               simple-audio-card、bitclock-master =<&cpuda2>;
+
+              简单音频卡、小工具=
+                      "麦克风"、"麦克风插孔"、
+                      "耳机"、"耳机插孔"、
+                      "扬声器"、"扬声器插孔";
+               简单音频卡,路由=
+                      "MIC1LP"、"麦克风插孔"、
+                      "MIC1RP"、"麦克风插孔"、
+"MIC1LP"                      、"MICBIAS"、
+"MIC1RP"                      、"MICBIAS"、
+                      "耳机插孔"、"HPL"、
+                      "耳机插孔"、"HPR"、
+                      "扬声器插孔"、"SPL"、
+                      "扬声器插孔"、"SPR";
+
+             cpuda2:简单音频卡、CPU{
+                       Sound-Dai =<(赛义1);
+}               ;
+
+               简单音频卡、编解码器{
+                       sound-dai =<&tlv320aic31xx>;
+                      系统时钟频率=<12000000>;
+
+}               ;
+}       ;

I2C3:

+       tlv320aic31xx:编解码器@18{
+               compatible ="ti、tlv320aic3110";
+               reg =<0x18>;
+               pinctrl-0 =<&pinctrl_audio_reset>;
+               RESET-GPIO =<&GPIO4 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
+               #sound-di-cells =<0>;
+               HPVDD-SUPPLY =<Registered_3p3v>;
+               SPRVDD 电源=<Registered_3p3v>;
+               SPLVDD 电源=<Registered_3p3v>;
+               AVDD 电源=<Registered_3p3v>;
+               IOVDD 电源=<Registered_3p3v>;
+               DVDD 电源=<Registered_1p8v>;
+}       ;

 Saa1{(&S)
+       #sound-di-cells =<0>;
+       pinctrl-names ="default";
+       pinctrl-0 =<&P pinctrl_sa1>;
+       FSL、SAI-MCLK 方向输出;
+       分配的时钟=<&clk IMX8MM_CLK_SAI1>;
+       分配的时钟父级=<&clk IMX8MM_AUDIO_PLL1_OUT>;
+       分配的时钟速率=<49152000>;
+       STATUS ="确定";
+};

+      pinctrl_audio_reset:pinctrl_audio_reset{
+              FSL、引脚=<
+                      MX8MM_IOMUXC_SAI1_RXC_GPIO4_IO1        0x13
+              >;
+}      ;
+
       pinctrl_sai1:sai1grp{
               FSL、引脚=<
                       MX8MM_IOMUXC_SAI1_MCLK_SAI1_MCLK       0xd6
                       MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXFS_SAI1_TX_SYNC    0xd6
-                      MX8MM_IOMUXC_SAI1_RXD7_SAI1_TX_SYNC    0xd6
+/*MX8MM_IOMUXC_SAI1_RXD7_SAI1_TX_SYNC                        0xd6*/
                       MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXC_SAI1_TXC_BCLK     0xd6
                       MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXD0_SAI1_TX_DATAA0   0xd6
-                      MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXD1_SAI1_TX_Data1   0xd6
+                      /* MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXD1_SAI1_TX_Data1 0xd6
                       MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXD2_SAI1_TX_DATA2   0xd6
                       MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXD3_SAI1_TX_DATA3   0xd6
                       MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXD4_SAI1_TX_DATAA4   0xd6
                       MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXD5_SAI1_TX_Data5   0xd6
                       MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXD6_SAI1_TX_DATAA6   0xd6
-                      MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXD7_SAI1_TX_DATAA7   0xd6
+                      MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXD7_SAI1_TX_DATAA7   0xd6 */
+                      MX8MM_IOMUXC_SAI1_RXD0_SAI1_RX_DATAA0   0xd6
               >;
       };

输出:

 1.编解码器已正确注册

2. MCLK 为11.2MHz 、BCLK 2.8Mhz 和 WCLK 44KHz

|EVK_8mm:/# i2cdump -f -y 2 0x18                                                                                                   
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
i2cdump:I2C_READ_BYTE:无此类器件或地址


1|EVK_8mm:/# i2cdetect -y 2.                                                                                                         
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:         ------------ ------------ ------
10:------------ ------ UU -------------- ----
20:UU ---------- ------------ ------------
30:------------ ------------ ------------ --
40:------------ ------------ ------ 4D ----
50:---------- ------------ ------------ --
60:------------ -------- 69 ---------------- --
70:------------ ------  

错误:

[3.449149]   tlv320aic31xx-codec 2-0018:无法同步寄存器0x9f-0x9f。 -6.
[3.456537]   tlv320aic31xx-codec 2-0018:无法恢复高速缓存:-6
[3.873907]   #0:tlv320aic31xx-编解码器
[190.650287] tlv320aic31xx-codec 2-0018:asoc:tlv320aic31xx-codec.2-0018上的 SoC_component_read_no_lock 错误:-16
[190.661004] tlv320aic31xx-codec 2-0018:asoc:tlv320aic31xx-codec.2-0018上的 SoC_component_read_no_lock 错误:-16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来它不能找到编解码器地址0x18。 您是否看到了 I2C 事务?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不确定 i2c 通信

    1. 由于 I2C 通信故障、我们无法设置控制寄存器
      ->=我们会遇到诸如"无法同步寄存器0x9f-0x9f -6等错误。"

    EVK_8mm:/# tinyplay /sdcard/SineWaveMinus16.wav -D 3.    

    无法打开 PCM 设备0 (无法设置硬件参数:无效参数)
    EVK_8mm:/# dmesg                                                           
    [532.058854] FSL-SAI 3001000.SAI:无法得出所需的 Tx 速率:2822400

    [532.065964] FSL-SAI 3001000.SAI:ASOC:在3001000.SAI 上的 snd_SoC_Dai_hw_params 上出错:-22.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此主题 (+) Linux/TLV320AIC3106:无法同步寄存器问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    BR