This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:与0相配合使用时

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424M-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063894/tas6424m-q1-when-used-with-phase-0

器件型号:TAS6424M-Q1

大家好、团队、

很抱歉、我们的介绍性问题、但您能告诉我们在使用0度相位的 TAS6424M-Q1时需要注意哪些事项吗?
除了 EMC 性能之外、还会影响什么? 例如、效率、20Hz~20kHz 的失真率、输出噪声级别等

最棒的
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马斯鲁

    除 EMC 性能外、相位设置不会影响音频性能。

    此致、

    Derek