This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:白噪声消除?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063789/tlv320aic3120-white-noise-cancellation

器件型号:TLV320AIC3120
主题中讨论的其他器件:AM4376

大家好、

您可以通过以下请求提供支持吗?

"

正如我们基于 AM4376的电路板上 TLV320AIC3120IRHBT IC 的数据表中所述、我们将差动麦克风连接到了 MIC1LM 和 MIC1LP 输入。 我们将耳机的单端麦克风连接到 MICRP 输入。
当我们从这些麦克风输入中的任何一个输入录制和收听声音时、除了我们自己的声音外、我们还会听到白噪声。
即使我们从连接器上取下麦克风并记录或使用不同的麦克风、也会听到白噪音。 因此我们不认为问题是由麦克风引起的。
我们还通过打开一个外部.wav 文件来测试电路的扬声器和耳机输出、它的工作方式符合预期。

相关电路在我们自己的设计中设置、如下图所示。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可能需要按路径隔离和调试路径、使用哪个路径(1到3)、哪些路径正常、哪些不在下图中?

    此致、

    Peter