This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:扬声器与放大器;通过 USB 接口在 Dashcam 产品中使用麦克风

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2903C, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062023/pcm2903c-speaker-microphone-in-a-dashcam-product-over-usb-interface

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其它部件:PCM2912PCM2912A

您好!

我计划在 Dashcam 产品中使用此 IC 通过 USB 扩展音频接口。 我们的用例是使用扬声器和麦克风。  

那么,我们能否将麦克风连接到插针 Vin L (12)和 Vin R (13)?

这将澄清 PCM290xx 系列用例的疑问。

此致、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM2912具有 MIC 输入 https://www.ti.com/product/PCM2912A 、可能更适合您的情况。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已经提到 PCM2912、但它支持单个麦克风、在我们的用例中、我们需要2个麦克风。 这就是我寻找 通道中至少有2个模拟器件的 IC 的原因。

    您能否帮助我澄清与 PCM2903C 的麦克风连接?

    此致、

    Shubham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、在这种情况下使用 PCM2903C。

    更多信息、请参阅此文档。

    https://www.ti.com/lit/an/sbfa020/sbfa020.pdf?ts=1639597906606&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM2903C

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的确认。

    我还看到 、在 PCM2903C 的情况下、我们需要添加外部偏置和滤波器电路、这将增加 BOM 成本。 因此、为了进行比较、我们还将考虑 PCM2912。 只需要对此部分进行一个澄清、我们是否可以为中断等其他用例配置任何引脚、如静音、录制和播放?

    此致、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    不幸的是、不是 这些引脚(录制和播放)固定用于状态指示器、MUTE 是输入引脚。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们只需要将中断作为输入引脚。 是否可以将 MUTE 引脚的功能更改为其他功能、例如添加用户按钮和在按下主机处理器时发出恐吓、并让处理器决定要执行的操作?

    此外、如果您可以推荐其他支持2个以上麦克风的 IC、那也会很棒。

    此致、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要、没有寄存器可重新配置此功能、它还与 USB 音频类静音功能相关联。

    此链接显示了 USB 转换器器件、除 PCM2912A 外、其余器件可能需要2个、但与上面的 PCM2903C 类似。

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的澄清。 此外、我是否可以假设  PCM2903C 也应用了相同的器件、其中 HID 引脚无法针对其他一些用例进行配置? 请确认。

    此致、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。