This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5780M:能否将针对5756的 PPC 2调优导入针对5780的 PPC 3或必须重新创建汇编?

Guru**** 2811165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063454/tas5780m-can-a-tuning-done-on-ppc-2-for-5756-be-imported-into-ppc-3-for-a-5780-or-mustvit-be-fully-recreated

器件型号:TAS5780M

希望答案不是痛苦的,但我担心最糟糕的:)

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

      很抱歉告诉您必须完全重新创建。 但我认为 Biquad 和 DRC 中的大部分调整工作不应有太大的差异、它们的结构几乎相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我们假设是这样,但值得一问;)