This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:播放几分钟后出现 OTSD 故障

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061037/tas5805m-otsd-fault-after-a-few-minutes-of-playing

器件型号:TAS5805M

大家好、我有一块采用 PBTL 配置且带有 TAS5805M 芯片和单声道扬声器的电路板。 以相对较低的音量播放3-4分钟后,音乐停止播放。

通过 I2C 检查故障寄存器时、IC 显然会达到过热关断故障(寄存器0x72读取0x01、寄存器0x73读取0x04、而寄存器0x70和0x71读取0x00)。 该电路板采用建议的封装(与 EVM 类似)、是露天的。 模拟电源连接到24V 电源、数字电源连接到3.3V。 I2S 线路连接到由同一电源供电的 TAS5805MEVM。 音频源通过 SPDIF 连接到 EVM。 按照建议的加电过程、我们手动发送了参考 e2e 标签中列出的 I2C 命令。

我们注意到、当我们将工作模式更改为 HiZ (w 58 03 02)时、电流消耗增加至~10mA (0.24W)。 当我们更改为播放模式(w58 03 03)时、音乐开始播放、电流增加到80mA (1.9W)、然后在音量和音乐源相同的情况下、每25秒左右逐渐增加10mA。 大约3.5min 后、电流达到160mA (3.8W)、然后 IC 停止播放。

这种行为是否听起来很熟悉? 我想知道我是否缺少一些关键的 I2C 配置命令。 例如、由于我使用 PBTL 配置、我是否必须对输入混频器或输出交叉开关执行任何特殊操作? 我假设 DSP 寄存器的默认值应该起作用、但我遇到了这种有线行为。 你有输入吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    您能否确认散热焊盘和引脚的焊接是否正确、我听到类似行为的情况并非如此。 如果您在 EVM 上运行相同的脚本、则会看到相同的行为。 如果您更换设备、您是否会看到相同的问题。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热焊盘的焊点不良确实让我产生了交叉印象、但我忽略了它、因为功率逐渐增加? 如果是热阻问题、功率是否会保持不变、温度是否会升高? 也许我在这里遗漏了一些东西。

    您对如何检查散热焊盘的焊点有什么建议吗?

    我将在 EVM 上尝试划线并告知您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 上运行脚本的 Luis 没有导致相同的行为。 播放连续,没有中断。

    这可能证实了这与焊点质量有关。  我可以到组装室来解决这个问题、但您能解释一下、如果是热阻问题、为什么功率会逐渐增加? 我只是想确保它不是其他东西。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

       请告诉我们您使用的 PWM 频率和电路板上的电感值。 由于 PVDD 电压略高、如果您使用的是小 PWM 频率以及小 L、高空闲 电流也可能导致 OT 故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 频率为768kHz (w 58 02 04)、电感值为9uH (7A Isat)。 如果需要、我很乐意分享原理图、但我们必须将机票转换为私人机票。

    为什么您说 PVDD 有点高? 我认为建议的 PVDD 范围可以高达26.4V、24V 是数据表中的测试电压之一。

    您能否评论一下、为什么即使音量和音频源不变、功耗也会逐渐增加? 我们无法对其进行解释。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

       关于 PVDD、我只想说您需要使用大电感值和高 PWM 频率来降低空闲损耗。 您的电感器和 PWM 看起来不错。

       功耗逐渐增加确实看起来很奇怪。 您能否尝试使用电阻器作为负载来进行测试? 使用示波器监控输出电压和电流、检查它们是否保持稳定。 使用固定正弦波进行测试、而不是音乐。

       这个问题是仅发生在您的一个电路板上、还是全部电路板上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、很抱歉耽误了时间、但我们花了一些时间才得到您请求的设置。 我们能够提供固定正弦波源并测量输出电压。 我们在每个桥臂上看到大约13V 的直流电平、当我们使用正弦波时、我们能够在测量两个桥臂之间的差分信号时看到干净的正弦波。  随附屏幕截图供您参考。

    我们在回放过程中监控了电压电平和信号、但没有看到任何变化、直流电源电流逐渐增加、芯 片最终达到 OTSD。 无法真正解释当输出信号相同时电源电流增加的原因。

    不确定更高的芯片温度是否会导致明显的效率变化、这可能会解释这种行为。 您能告诉我您的想法吗? 我们还在完全没有声音的情况下执行了相同的实验、并且 IC 仍然达到 OTSD。 我们在两个板上尝试了这种方法、但行为相同。 感谢您的支持。

    differential signalCommon mode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

      请通过电子邮件发送原理图和 PCB 我将进行检查。  shadow-he@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚向您发送了一封电子邮件。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

      明白了。 我将通过电子邮件解决此问题、并在此处关闭此 TT。